主题中讨论的其他器件: CSD18540Q5B
尊敬的团队
在 客户的新项目中、我们在 LM5069中进行设计、这是一个好消息。
规格为 Vin=19V IO=12.5A。
您能帮 您查看原理图并推荐 Q8和 Q9的解决方案。

非常感谢
丹尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队
在 客户的新项目中、我们在 LM5069中进行设计、这是一个好消息。
规格为 Vin=19V IO=12.5A。
您能帮 您查看原理图并推荐 Q8和 Q9的解决方案。

非常感谢
丹尼
尊敬的 Denny's:
谢谢。 很高兴听到这个消息。
请分享已填充的 LM5069设计计算 器以查看设计。 设计计算器可从 https://www.ti.com/product/LM5069#design-development##design-tools-simulation 获取
此致、Rakesh
尊敬的 Denny's:
对于 Q8和 Q9、请考虑使用 CSD18540Q5B
适用于 D8的 BZT52C33-7-F
请分享已填充的设计表以供查看。 设计计算器可从 https://www.ti.com/product/LM5069#design-development##design-tools-simulation 获取
此致、Rakesh
您好、Rakesh
谢谢您的推荐。
我将按附件所示共享设计表、您能帮您进行审阅。
e2e.ti.com/.../2806.LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xlsx
非常感谢
丹尼
尊敬的 Denny's:
请参阅 https://www.ti.com/lit/an/snva683/snva683.pdf 中的方程式-(4) 、如果您仍有疑问、请告知我们。

此致、Rakesh
您好、Rakesh
e2e.ti.com/.../snva430b-_2800_4_2900_.pdf
SNVA430B 应用报告中的说明。
从第3页选择 Z1。 通常、Z1的齐纳电压应比 VOUT 所需的钳位电压高大约2V 至5V。
对于客户的规格 Vo=19V、选择24V (19V+5V)是否正常?

非常感谢
丹尼