器件型号:BQ24030-Q1
您好!
我想使用 IC BQ24030-Q1或 BQ24031-Q1为3.7V 锂聚合物电池充电。
为了能够为我的系统供电、我需要一个3.3V 的输出电压
从数据表中可以看出、当存在交流或 USB 时、LDO 可提供3.3V 的输出电压。 但是、当锂聚合物电池通过交流或 USB 充电时、不应运行我的系统。
因此、当锂聚合物电池用作主电源时、IC (在输出引脚输出上)提供什么输出电压? 我是否还需要升压或降压转换器来生成3.3V 电压来为我的系统供电?
感谢您的帮助!