This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24030-Q1:BQ24030-Q1/BQ24031-Q1输出电压

Guru**** 1277490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24031-Q1, TPS62290
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage

器件型号:BQ24030-Q1

您好!

我想使用 IC BQ24030-Q1或 BQ24031-Q1为3.7V 锂聚合物电池充电。  

为了能够为我的系统供电、我需要一个3.3V 的输出电压

从数据表中可以看出、当存在交流或 USB 时、LDO 可提供3.3V 的输出电压。  但是、当锂聚合物电池通过交流或 USB 充电时、不应运行我的系统。

因此、当锂聚合物电池用作主电源时、IC (在输出引脚输出上)提供什么输出电压?  我是否还需要升压或降压转换器来生成3.3V 电压来为我的系统供电?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Svenja、

    [引用 userid="490720" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage "]因此,当锂聚合物电池用作主要电源时,IC (在输出引脚输出上)会提供什么输出电压?[/quot]

    当器件仅由电池供电时(不存在 USB 电源或交流电源)、输出会跟踪电池电压。 如果输出电压降至电池的200mV 以下、则声明短路、输出电压将关闭。  

    [引用 userid="490720" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage "] 我是否还需要一个升压或降压转换器来生成3.3V 电压来为我的系统供电?

    是的、您仍需要一个转换器来生成3.3V 电压。  

    [引用 userid="490720" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage 数据表中的内容、我可以看到 LDO 在存在交流或 USB 时提供3.3V 的输出电压。  但是、当锂聚合物电池通过交流或 USB 充电时、不应运行我的系统。[/QUERP]

    无论电池是否正在充电、OUT 引脚也将受到供电。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="423024" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage/3745163 #3745163]当 器件仅由电池供电时(不存在 USB 电源或交流电源)、输出会跟踪电池电压。 如果输出电压降至电池的200mV 以下、则声明短路、输出电压将关闭。  [/报价]

    因此、如果我使用3.7V 锂聚合物电池、我是否还具有3.7V 的输出电压?

    [报价 userid="423024" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage/3745163 #3745163]OUT 引脚也将通电、无论电池是否正在充电。  [/报价]

    那么 LDO 引脚是否具有与 OUT 引脚相同的功能? 那么、我可以使用它为系统供电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Svenja、

    [引用 userid="490720" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage/3745414 #3745414"]因此、如果我使用3.7V 锂聚合物电池、我的输出电压是否也为3.7V?

    将存在一个取决于负载的小压降电压。 在1A 时、压降电压通常为40mV。

    [引用 userid="490720" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage/3745414 #3745414"]然后 LDO 引脚是否具有与 OUT 引脚相同的功能? 那么、我可以使用它为系统供电吗?[/quot]

    当芯片通过 CE 引脚启用时(CE =高电平被启用)、LDO 由输入供电。 如果 CE 引脚为低电平、则 LDO 由电池供电。 无论 OUT 引脚是 PowerPath 的功能、都将为其供电。 假设您的系统可以处理5V 电压、您可以使用其中一种方法为系统供电。 如果电压仅为3.3V、则需要降低电压。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    [引用 userid="423024" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage/3745552 #3745552]\n 将存在一个取决于负载的小压降电压。 在1A 时、压降电压通常为40mV。[/quot]

    1A 是最大持续充电电流吗? 但最后、我n´t、当我使用降压转换器时、压降电压确实很重要。  

    您认为降压 TPS62290DRV 是否适合生成3.3V 电压?

    [引用 userid="423024" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage/3745552 #3745552"]假设系统可以处理5V 电压,则可以使用其中一个来为系统供电。 如果电压仅为3.3V、则需要降低电压。  [/报价]

    我更喜欢向我的系统添加3.3V 电压。 因此、最好将 OUT 引脚的电压馈送到降压转换器。

    是否可以向您发送原理图并检查其是否存在可能的错误来源?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Svenja、

    [报价 userid="490720" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage/3745758 #3745758")最大持续充电电流是否为1A? 但最后、我n´t、当我使用降压转换器时、压降电压确实很重要。  [/报价]

    1A 是器件仅由电池供电时的输出电流。 正确配置后、器件的最大充电电流为1.5A。  

    [引用 userid="490720" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage/3745758 #3745758"]您认为降压 TPS62290DRV 适合生成3.3V 电压吗?[/quot]

    快速了解一下、是的、TPS62290看起来是一个不错的选择。  

    [引用 userid="490720" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage/3745758 #3745758"]

    我更喜欢向我的系统添加3.3V 电压。 因此、最好将 OUT 引脚的电压馈送到降压转换器。

    是否可以向您发送原理图并检查其是否存在可能的错误来源?

    [/报价]

    您可以为每个器件创建一个新的线程。 我可以看一下原理图的 BQ24030-Q1部分。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="423024" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage/3746766 #3746766"]快速浏览一下,是的,TPS62290看起来是一个不错的选择。

    谢谢!

    [引用 userid="423024" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage/3746766 #3746766"]我可以查看原理图的 BQ24030-Q1部分。

    您是否有可将原理图发送到的电子邮件地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Svenja、

    这是针对学校项目吗? 我认为可以将其上载到这里或通过私人聊天共享。

    BR、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的、这是我的硕士论文。 我将在此处上传原理图。 如果您愿意、我也可以通过私人聊天与您分享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Svenja、

    一些电容器值没有标记、您能否提供未标记的值?

    我建议在 Bat 上添加1uF 电容器。

    安东尼下周回来后可以再看一下这个问题。

    谢谢

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    [引用 userid="359305" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage/3750846 #3750846"]一些电容器值未做标记,您能否提供未标记的值?

    电容器 C3和 C4的值均为10uF。  

    [引用 userid="359305" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage/3750846 #3750846"]我建议在 Ba上添加1uF 电容

    1uF 电容器的作用是什么?  

    [引用 userid="359305" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage/3750846 #3750846"]安东尼下周回来后可以再看看这一点。

    没关系。 我 尤其不确定 CE 和 PSEL 引脚。

    谢谢

    Svenja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Svenja、

    为庆祝独立节日,我们将于05年7月关闭,并将在07年7月返回办公室时返回。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Svenja、

    [引用 userid="490720" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage/3751499 #3751499") 1 μ F 电容器的责任是什么?  [/报价]

    BAT 引脚中的一个33uF 电容器(推荐但不需要)可在未连接电池时运行。 它还有助于更好地检测器件的电压。  

    [引用 userid="490720" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage/3751499 #3751499"]我 对 CE 和 PSEL 引脚尤其不确定。

    CE 引脚看起来会被拉高。 这应该是正常的、因为这会在该器件上启用充电。 您似乎还在使用 PSEL 开关在交流和 USB 之间进行切换。 这也应该是可以的。

    至于原理图的其余部分、对于 USB 充电、您可以将其设置为100mA (ISET 低电平)、 而对于交流充电、则设置为1A 左右。 TMR 配置为3小时安全定时器。 其他一切看起来都很好!

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    [引用 userid="423024" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage/3754011 #3754011"]BAT 引脚中的33uF 电容器(推荐但不需要)允许在未连接电池的情况下运行。 它还有助于更好地检测器件的电压。  [/报价]

    谢谢!

    [引用 userid="423024" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage/3754011 #3754011"]对于原理图的其余部分、它看起来类似于 USB 充电

    那么、将 PSEL 引脚设置为低电平是否更有意义、以便更好地适应原理图的其余部分?  我主要想通过 USB 充电、否则、我必须如何更改原理图、使其同样适用于 USB 和交流电源?

    [引用 userid="423024" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage/3754011 #3754011"]TMR 配置为3小时的安全计时器。 [/报价]

    安全时间是否过长? 我应该增大电阻吗?

    此致

    Svenja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Svenja、

    [引用 userid="490720" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage/3754910 #3754910"] 我主要想通过 USB 充电。

    如果您主要是通过 USB 充电、这是可以的。 这最终是您的决定。 它已经相当适合 USB 和 AC、只是您需要根据需要使用开关来调整 PSEL 的状态。 我只是为了更好地理解设计以及确保这些设置是您所需的、描述了这两种操作。

    [引用 userid="490720" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage/3754910 #3754910]\n 此安全时间是否过长? 我是否应该增加阻力?[/引述]

    这将是特定于电池的东西。 如果电池规格中未列出安全计时器、则可以根据电池容量和充电电流估算预期的充电时间。 您可以从此处将安全计时器调整为该值或稍高一点。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    [引用 userid="423024" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage/3755958 #3755958]\n 如果您主要通过 USB 充电、则没关系。 这最终是您的决定。 它已经相当适合 USB 和 AC、只是您需要根据需要使用开关来调整 PSEL 的状态。 我只是为了更好地理解设计以及确保这些是您所需的设置而描述这两种操作。

    我 认为您的解释非常有帮助。 我对 设计的了解很好。

    [引用 userid="423024" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013189/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage/3755958 #3755958"]如果电池规格中没有列出安全计时器,则可以根据电池容量和充电电流来估算预期的充电时间。

    我的电池容量为2000mAh、标准充电过程的充电电流为400mA (恒定电流)。 这将是大约6 1/2小时的预计充电时间。  

    如果我使用最大持续充电电流(1000mA)进行计算、则充电时间为1/2、30k 电阻器将是完美的选择。  

    那么、我对安全计时器使用什么充电电流呢?  如果我使用400mA 的充电电流(对于一个6 1/2小时的安全定时器)、我应该使电阻加倍或者将其增加到至少60k?


    此致、

    Svenja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Svenja、

    您应该根据这些计算值以及您设置的充电电流来设置安全计时器。 因此、如果您希望电池在6.5小时内充电、配置的充电电流为400mA、则可以将安全计时器设置为6.5小时。 7小时设置也可以提供 一些余量。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    但是、我使用数据表中的电池条目是否正确? 或者、我是否必须使用 ISET 引脚的100mA 电流进行计算?

    此致、

    Svenja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Svenja、

    如果数据表包含一组特定的时间、我建议输入电池的数据表条目。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    非常感谢您的帮助!

    我有最后一个问题:组件 BQ24030IRHLRQ1当前不可用。 我可以改用 IC BQ24030RHLR。 除了汽车行业之外、还有其他差异吗? 我已经比较了数据表、在这里没有发现任何严重问题。

    此致、

    Svenja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Svenja、

    是的、我相信除了汽车领域之外、没有任何区别。 如果我遇到会影响操作的问题、我会告诉您。

    此致、

    Anthony Pham