This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:TPS5450DDAR 的输出电压尖峰

Guru**** 2392285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012826/tps5450-spikes-in-the-output-voltage-of-tps5450ddar

器件型号:TPS5450

我们设计了一个使用  TPS5450DDAR 的降压电路、其输入电压为24V、输出额定值为5V -5A。 我已附上降压转换器的电路图。 降压转换器中的问题是、当降压转换器的输入关闭时、输出中会出现尖峰。 我还连接了输出波形。

降压转换器的输出连接到3.7V 锂离子电池充电器电路和5V 升压电路。 连接到升压电路的负载为2.5A

如何消除/降低输出中的尖峰? 出现尖峰的原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当 VIN 从24V 缓慢下降至0V 时、您能否提供 Vout 和 SW 的图像?  

    我想看看 SW 波形是什么样的、以帮助提供任何线索、了解哪些因素可能导致 VOUT 尖峰而不是缓慢下降。

    在大多数禁用/关闭输入电压的降压转换器中、VOUT 轨将通过输出电容缓慢放电、并具有线性下降特性。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我已经探测了5V 降压输出(紫色波形)、24V 输入 电源到降压(黄色波形)和 PH 引脚(引脚编号8)(天蓝色波形)

    下图是5V 降压输出(紫色波形)和 24V 降压输入电源(黄色波形)的波形

    下图是5V 降压输出(紫色波形) 和降压转换器(天蓝色波形)的 PH 引脚(引脚编号8)的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以断开 5V 电源轨下游的任何元件、隔离 U2 (TPS5450)电路、并连接电子负载或功率电阻器以再次进行检查? 我想知道、当输入电压降至低于输出调节的最小值时、是否会有一段时间的电感负载导致输出电压暂时"反冲"。  

    到目前为止、PH 波形看起来是预期的。 当器件不再处于稳压状态时、输出电压会下降、开关行为也会停止、这是有道理的。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一段时间以来、我没有听到您的反馈。  
    您能否提供有关先前建议的测试条件的任何更新?

    我想知道、该电路已正确隔离、有助于仅对 TPS5450器件进行更好的故障排除。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一段时间以来、我一直没有听到您的反馈、并将假设您能够在结束时解决此问题

    因此、我将关闭该线程。 如果您仍有疑问、请回复此主题、并重新打开以进行进一步讨论。

    感谢您使用 E2E 论坛。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我已通过邮件发送回复。 之后、我了解您在邮件中没有看到我的回复。 我 已将我的答复发送到这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我已隔离降压(通过消解 FB2)和降压输出端的连接负载。 以下所有波形都是在输入电源(24V)关闭时采集的。
    负载为5A 时的降压输出波形如下所示。
    负载为5A 时的降压输出波形如下所示。


    负载为1.66A 时的降压输出波形如下所示。
    负载 为5A 时、24V 输入(黄色)和降压输出(紫色)的波形显示如下。  
    请尽快为我们提供解决此问题的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将首先用新的新装置更换您板上当前的装置、然后重新测试。

    独立地、我采用了 TPS5450EVM 并测试了输入电压降至0V 和输出电压损耗调节的这一精确条件。

    请注意、输出电压是如何具有干净的斜降并在完全为0V 之前具有多个复位的。 这正是已知良好的 EVM 的预期结果、在该 EVM 中、器件会因低输入电压而失去稳压能力。  

    下降至0V 后的尖峰将始终存在、并且是基于我的 EVM 应用测试的器件特性的一部分。 然而、当器件失去调节时、它应该具有一个干净的下降斜率并且不会振荡。  

    CH2 (蓝色)= VIN (24V 低至0V)  

    CH3 (紫色/粉色)= VOUT (5V)

    CH4 (绿色) =电感器电流(5A)

    在 CH2 VIN 的下降沿触发示波器。  

     

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

     降压转换器的输出端是否有任何负载? 或者使用 不同的负载进行检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安藤、您好!

    我为 EVM 呈现的波形是通过 KIKUSUI 电子负载拉电流5A 实现的。

    我与系统工程师讨论了您的问题、并提出了潜在的解决方案。

    您能否尝试在 EN 上放置一个电阻分压器来创建 UVLO 电路? 将 UVLO 电路设置为在10V 及更高电压时关断、然后重新测试。

    这样、当器件突然关闭时、器件不会进入100%占空比、这对于该器件而言是一个问题。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安藤、您好!

    一段时间以来、我一直没有听到您的反馈、因此我假设您能够根据我的建议或通过您的内部测试解决此问题。

    因此、我现在将关闭此线程。 如需将来的支持、请回复此主题、我们将打开此主题以进行进一步的故障排除。

    此致、

    Jimmy