我们设计了一个使用 TPS5450DDAR 的降压电路、其输入电压为24V、输出额定值为5V -5A。 我已附上降压转换器的电路图。 降压转换器中的问题是、当降压转换器的输入关闭时、输出中会出现尖峰。 我还连接了输出波形。
降压转换器的输出连接到3.7V 锂离子电池充电器电路和5V 升压电路。 连接到升压电路的负载为2.5A
如何消除/降低输出中的尖峰? 出现尖峰的原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们设计了一个使用 TPS5450DDAR 的降压电路、其输入电压为24V、输出额定值为5V -5A。 我已附上降压转换器的电路图。 降压转换器中的问题是、当降压转换器的输入关闭时、输出中会出现尖峰。 我还连接了输出波形。
降压转换器的输出连接到3.7V 锂离子电池充电器电路和5V 升压电路。 连接到升压电路的负载为2.5A
如何消除/降低输出中的尖峰? 出现尖峰的原因是什么?
您好!
我将首先用新的新装置更换您板上当前的装置、然后重新测试。
独立地、我采用了 TPS5450EVM 并测试了输入电压降至0V 和输出电压损耗调节的这一精确条件。
请注意、输出电压是如何具有干净的斜降并在完全为0V 之前具有多个复位的。 这正是已知良好的 EVM 的预期结果、在该 EVM 中、器件会因低输入电压而失去稳压能力。
下降至0V 后的尖峰将始终存在、并且是基于我的 EVM 应用测试的器件特性的一部分。 然而、当器件失去调节时、它应该具有一个干净的下降斜率并且不会振荡。
CH2 (蓝色)= VIN (24V 低至0V)
CH3 (紫色/粉色)= VOUT (5V)
CH4 (绿色) =电感器电流(5A)
在 CH2 VIN 的下降沿触发示波器。
此致、
Jimmy
安藤、您好!
我为 EVM 呈现的波形是通过 KIKUSUI 电子负载拉电流5A 实现的。
我与系统工程师讨论了您的问题、并提出了潜在的解决方案。
您能否尝试在 EN 上放置一个电阻分压器来创建 UVLO 电路? 将 UVLO 电路设置为在10V 及更高电压时关断、然后重新测试。
这样、当器件突然关闭时、器件不会进入100%占空比、这对于该器件而言是一个问题。
此致、
Jimmy