大家好、
我收到了客户的问题、我将其输入文字中
.e2e.ti.com/.../The-output-ripple-of-tps62913-is-large.docx
非常感谢你的帮助。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zhonghui、
Word 文档中提供的原理图与典型应用一致。
我想问客户的一个问题是、在使用示波器测试设置时、他们是否能够测量其他电路上小于8mV 的输出电压纹波? 这有助于验证它们是否具有测量小纹波电压的正确设备设置、以及 ADC 的噪声或有限分辨率不会导致它们所描述的8mV 峰值。
如果在 Iout 处于额定负载时提供 Vout 与时间的关系图、也会很有帮助。
Nancy 可能还能够提供更多反馈。
谢谢、
Joseph
您好、Zhonghui、
我同意 Joseph 的意见。 除了他的评论外,我还有以下的建议。
原理图和布局对我来说很好。 文档中的纹波波形显示在测量期间拾取一些噪声。 有关输出纹波测量建议、请参阅 TPS62913EVM 用户指南。
1. 我们不建议使用带有高阻抗端接的普通10x 示波器探针来连接示波器。
请使用1个探针、以便您可以在示波器上获得更高分辨率的波形。
3.放大具有不同时间刻度的波形(如400ns/div 或1us/div)。 因此、我们可以清楚地看到几个周期。
EVM 用户指南建议使用具有50 Ω 终端的同轴电缆来测量纹波。 如果您不能这样做的话。 您可以使用设置来测量 EVM 上的纹波、并将其与 EVM 用户指南中的纹波进行比较。 这将排除设置和测量问题。
5.根据 EVM 用户指南的建议、请检查您的电感器和铁氧体磁珠放置方向。 为了 实现低噪声 方向、需要在 SW 侧放置"点"或"标记"。
6.确保推荐使用 LB1铁氧体磁珠。
谢谢、
Nancy
您好、Zhang、
感谢你能抽出时间。
客户还有一个问题、请检查 这个词。
e2e.ti.com/.../TPS62913-reply.docx
谢谢、
此致、
大家好、
客户已更换电阻。 请检查附件。
e2e.ti.com/.../TPS62913-reply_5F00_0701.docx
非常感谢。
此致、
在与转换器相同的频率下、似乎有一个阶跃变化、大约为2.2MHz。 电路板上可能发生的耦合会导致这种情况。 是否也可以显示 SW 节点? VOUT 信号也看起来非常嘈杂。 我认为测量是通过输出电容器上的桶形尖端测量进行的、对吧? 这可能是拾取噪声、但由于我尚未在任何电路板上看到这种情况、如果 在 TPS62913 EVM 上使用相同的测量技术、 则输出看起来是否良好? 如果不是、则是测量技术。 是否在 EVM 上安装了相同的组件以查看是否存在问题? 如果 EVM 上的相同组件没有问题、则可能是布局问题。 如果可以在 EVM 上看到它、它可能是组件。