This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:技术问题

Guru**** 2521960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009666/tps62913-technical-issues

器件型号:TPS62913

大家好、

我收到了客户的问题、我将其输入文字中

.e2e.ti.com/.../The-output-ripple-of-tps62913-is-large.docx

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    我将检查此问题、明天再回来。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    Word 文档中提供的原理图与典型应用一致。  

    我想问客户的一个问题是、在使用示波器测试设置时、他们是否能够测量其他电路上小于8mV 的输出电压纹波? 这有助于验证它们是否具有测量小纹波电压的正确设备设置、以及 ADC 的噪声或有限分辨率不会导致它们所描述的8mV 峰值。  

    如果在 Iout 处于额定负载时提供 Vout 与时间的关系图、也会很有帮助。

    Nancy 可能还能够提供更多反馈。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    我同意 Joseph 的意见。 除了他的评论外,我还有以下的建议。

    原理图和布局对我来说很好。 文档中的纹波波形显示在测量期间拾取一些噪声。 有关输出纹波测量建议、请参阅 TPS62913EVM 用户指南。

    1. 我们不建议使用带有高阻抗端接的普通10x 示波器探针来连接示波器。  

    请使用1个探针、以便您可以在示波器上获得更高分辨率的波形。

    3.放大具有不同时间刻度的波形(如400ns/div 或1us/div)。 因此、我们可以清楚地看到几个周期。

    EVM 用户指南建议使用具有50 Ω 终端的同轴电缆来测量纹波。 如果您不能这样做的话。 您可以使用设置来测量 EVM 上的纹波、并将其与 EVM 用户指南中的纹波进行比较。 这将排除设置和测量问题。

    5.根据 EVM 用户指南的建议、请检查您的电感器和铁氧体磁珠放置方向。 为了 实现低噪声 方向、需要在 SW 侧放置"点"或"标记"。

    6.确保推荐使用 LB1铁氧体磁珠。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。

    这很有用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    感谢你能抽出时间。

    客户还有一个问题、请检查 这个词。

    e2e.ti.com/.../TPS62913-reply.docx

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过查看提供的信息、原理图显示通过使用用于 S-CONF 的42.2k 电阻器启用了展频功能。  您能否为 S-CONF 尝试18.2k 电阻器电路、看看行为是否不同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    客户已更换电阻。 请检查附件。

    e2e.ti.com/.../TPS62913-reply_5F00_0701.docx

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在与转换器相同的频率下、似乎有一个阶跃变化、大约为2.2MHz。 电路板上可能发生的耦合会导致这种情况。  是否也可以显示 SW 节点? VOUT 信号也看起来非常嘈杂。  我认为测量是通过输出电容器上的桶形尖端测量进行的、对吧?  这可能是拾取噪声、但由于我尚未在任何电路板上看到这种情况、如果 在 TPS62913 EVM 上使用相同的测量技术、 则输出看起来是否良好?  如果不是、则是测量技术。  是否在 EVM 上安装了相同的组件以查看是否存在问题?  如果 EVM 上的相同组件没有问题、则可能是布局问题。  如果可以在 EVM 上看到它、它可能是组件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    很抱歉 、我将首先关闭此威胁。 如果将来有任何问题、请重新打开。

    BRS、

    卢西亚