This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:USBC

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, BQ25710, BQ25792, TPS65400, BQ25883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013130/bq24725a-usbc

器件型号:BQ24725A
主题中讨论的其他器件: BQ25710BQ25792TPS65400BQ25883

大家好、我目前正在使用 LTC4100智能电池充电器。 我看到 TI 具有类似 的 BQ24725A。

我的新设计。 USB C 请求已出现。 是否有适合2S2P (7.2V)电池组的智能电池充电器

具有 USB C PD 等功能、因此我可以使用单芯片解决方案吗? 然后、对于我的低压电源、TI 具有与类似的功能

四路 LTC3370? 这是一种无风扇设计、因此我需要高效率(低 Rds-on FET 和低开关频率)。 Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

     

    BQ25792和 BQ25710通常用于 USB C/PD 应用。 它们是降压/升压充电器、可通过宽输入电压范围为1至4节电池充电。 BQ25792具有集成式开关 FET、可简化设计并减少 BOM 数量。 另一方面、BQ25710是具有外部开关 FET 的充电控制器、可支持具有更高功率和充电电流水平的应用。 但是、目前、TI 的产品系列中没有具有集成 USB PD 功率级别协商功能的充电器。 这需要由 USB PD 控制器处理:

    https://www.ti.com/interface/usb/type-c-and-power-delivery/overview.html

     

    关于 LTC3370四路降压转换器、这里是集成 FET 降压转换器的 TI 产品页面。 我进行了快速参数搜索、看起来 TPS65400与 LTC3370最相似。 但是、我仅支持电池充电器、因此、您可以使用标题中的 TPS65400创建新的 E2E 主题吗? 这将帮助 TI 的相应团队了解您的问题并提供进一步的建议。

    https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/buck-converter-integrated-switch/overview.html

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我查看过您的充电器部件、您是否有 LTC4100EG#PBF 等智能充电器 ? Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    LTC4100数据表指出、它是一款2级智能电池充电器。 遗憾的是、我认为我们没有直接替代 LTC4100的器件。

    BQ24725A 本身并不是完全符合 SBS 1.1标准的2级充电器。 ChargeCurrent()和 ChargeVoltage()寄存器地址与 SBS 规格相匹配,但 BQ24725A 没有用于 AlarmWarning()的寄存器0x16。 此外、我们的产品系列中目前没有支持 PEC 的充电器。 BQ24725A 仍可用于为智能电池充电、但您需要在智能电池广播到 BQ24725A 时禁用 PEC。

    虽然我们的产品系列中没有完全符合 SBS 1.1标准的2级充电器、但 TI 确实有符合 SBS 1.1标准的电池电量监测计。  这些监测计通常具有广播模式、在该模式下、它们将与我们的 SMBus 充电器(包括 BQ24725A)通信并写入 ChargingCurrent()和 ChargingVoltage()寄存器。 您可以参阅以下 E2E 主题以了解有关此主题的更多讨论:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/859947

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ24725A: 我看不到典型的5刀片智能电池对 TEMP PIN (4)的支持。 我是否在数据表中遗漏了这一点? Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

     

    我们的其他几款集成度更高的充电器具有用于监测电池温度的 TS 引脚、但您可以正确地看到、BQ24725A 无法单独监测电池温度。 通常、我们的 SMBus 充电控制器与电池电量监测计配对使用、可监测充电状态、充电电压、充电电流、电池温度等参数 主机 MCU 可以处理此信息并根据需要控制 BQ24725A。

     

    如果您正在寻找具有集成电池温度监测功能的2节电池充电器、则可以考虑使用 BQ25883 (升压)或 BQ25792 (降压/升压)。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     BQ25792是否可以在没有主机处理器干预的情况下运行、与采用智能电池的 SMB1.1类似? Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

     

    BQ25792可使用表9-9中的默认充电参数为电池充电、无需主机参与。 主机 MCU 可以通过 I2C 更改这些寄存器设置。 但是,要完全兼容 SBS 1.1,请注意 BQ25792也没有 AlarmWarning()寄存器。

     

      

     

    为了帮助组织论坛、您能否使用标题中的 BQ25792创建新的 E2E 主题、以解答任何其他 BQ25792问题? 谢谢!

     

    此致、

    Angelo