主题中讨论的其他器件: BQ25710、 BQ25792、 TPS65400、 BQ25883
大家好、我目前正在使用 LTC4100智能电池充电器。 我看到 TI 具有类似 的 BQ24725A。
我的新设计。 USB C 请求已出现。 是否有适合2S2P (7.2V)电池组的智能电池充电器
具有 USB C PD 等功能、因此我可以使用单芯片解决方案吗? 然后、对于我的低压电源、TI 具有与类似的功能
四路 LTC3370? 这是一种无风扇设计、因此我需要高效率(低 Rds-on FET 和低开关频率)。 Patrick