大家好、
我想知道 CP 引脚电容器是否是强制性的。 我检查了它的导通 FET 是 PMOS。 该器件是否仍需要电荷泵才能实现基本运行?
电路板中的电容垫损坏、因此我想知道是否可以在没有存储电容器的情况下打开 CP 引脚。

内部电荷泵是这样的吗? 然后、您能 告诉我哪个电容器(我猜是 C2?) 是否对应于 LP38798的 CP 电容器?

谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ella、
我无法找到有关电荷泵拓扑的任何其他信息。 然而、线性稳压器通常采用电荷泵来提供更高的正电压。 几年前、设计该 LDO 的应用工程师撰写了一篇 E2E 帖子 、其中指出电荷泵用于"NActive 纹波抑制"块内 NMOS 前置稳压器的栅极驱动。 因此、如果没有 CP 电容器、电荷泵将无法生成驱动"有源纹波抑制"块内部电路所需的电压。 如果没有 CP 电容器、PSRR 至少会恶化。 大多数情况下、LDO 将无法正确调节。 我没有要查看的测试数据、但这可以使用 EVM 来完成。 我不建议在未安装 CP 电容器的情况下运行器件。
上一个 E2E 主题位于此处:
e2e.ti.com/.../lp38798---charge-pomp-and-pin-descriptions
谢谢、
斯蒂芬
您好 Ella、
感谢您的耐心等待、我们现已获得您要求的信息。
1) 1)您或您团队中的某个人能否查看此器件并让我们了解电荷泵结构。
电荷泵将次级稳压器电压提升3倍。 它是一个运行在3.5MHz 时钟上的2级交叉耦合电荷泵架构。

2) 2)将 CP 电容器从电路中移除的影响
电荷泵内部没有任何负载电容器、并且依靠外部电容器来调节电荷泵输出。 如果没有电容器 、电荷泵输出上会出现非常高的纹波、这可能会显著影响 LDO 性能、因此我们不建议将该引脚悬空。