This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38798:CP 电容器

Guru**** 2509445 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012112/lp38798-cp-capacitor

器件型号:LP38798

大家好、

我想知道 CP 引脚电容器是否是强制性的。 我检查了它的导通 FET 是 PMOS。 该器件是否仍需要电荷泵才能实现基本运行?

电路板中的电容垫损坏、因此我想知道是否可以在没有存储电容器的情况下打开 CP 引脚。

内部电荷泵是这样的吗? 然后、您能 告诉我哪个电容器(我猜是 C2?) 是否对应于 LP38798的 CP 电容器

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    我正在查看您的问题、并将在2个工作日内收到反馈。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    我无法找到有关电荷泵拓扑的任何其他信息。  然而、线性稳压器通常采用电荷泵来提供更高的正电压。  几年前、设计该 LDO 的应用工程师撰写了一篇 E2E 帖子 、其中指出电荷泵用于"NActive 纹波抑制"块内 NMOS 前置稳压器的栅极驱动。  因此、如果没有 CP 电容器、电荷泵将无法生成驱动"有源纹波抑制"块内部电路所需的电压。  如果没有 CP 电容器、PSRR 至少会恶化。  大多数情况下、LDO 将无法正确调节。  我没有要查看的测试数据、但这可以使用 EVM 来完成。  我不建议在未安装 CP 电容器的情况下运行器件。

    上一个 E2E 主题位于此处:

    e2e.ti.com/.../lp38798---charge-pomp-and-pin-descriptions

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    感谢 您的快速反馈!

    是否无法 知道器件的内部结构?

    然后、如果您现在有 EVM、您能否检查它是否未调节、或者在 CP 引脚断开时是否仅在 PSRR 恶化时进行调节? 我想亲自检查一下、但我担心 EVM 交付会延迟对客户的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬  

    我在实验室中找到了一个 EVM、我可以检查它是否进行调节。 不过、了解内部 CP 结构和 外部 CP 电容器的功能会非常有帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    我将要求 IC 设计团队进一步了解该器件的内部 CP 结构。  请给我们一些时间进行调查和回复。  当我从设计人员那里得到一个准时的估计值后、我将回复并告诉您您应该期待多长时间。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    当斯蒂芬出来时、我想跟进。 这是一种旧设计、因此需要一些时间来恢复数据库并获取所需的信息、但我们仍在处理 oThis。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kyle 在这里的跟进行动!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    设计已经过载、所需时间比预期的要长很多、但我将看到它们是否有更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    感谢您的耐心等待、我们现已获得您要求的信息。  

    1) 1)您或您团队中的某个人能否查看此器件并让我们了解电荷泵结构。  

     电荷泵将次级稳压器电压提升3倍。 它是一个运行在3.5MHz 时钟上的2级交叉耦合电荷泵架构。

    2) 2)将 CP 电容器从电路中移除的影响

    电荷泵内部没有任何负载电容器、并且依靠外部电容器来调节电荷泵输出。 如果没有电容器  、电荷泵输出上会出现非常高的纹波、这可能会显著影响 LDO 性能、因此我们不建议将该引脚悬空。