大家好、
我们的一个平板电脑项目使用 BQ24296进行电池充电。 在测试过程中、我们发现当电池容量充电至90%时、电压会下降。 通过查看充电记录、我发现充电后的充电电流非常小、达到90%、仅为大约100mA。 我们认为充电电流太大、 导致了这个问题。 稍后我们尝试降低充电电流、但这个问题 仍然存在。
具体信息如下:
1) 1) 当电池充电至大约90%时、电压会下降。 充满电的电池电压仅为4.15V、而不是4.2V (电池的额定电压为4.2V);
2) 2) 在充电至停止状态后、当电池被单独移除并测试时、此时电池容量仅为81%。
充电部件的原理图如下:

总体充电的电流和电压波形如下:

您能帮助 分析此问题的原因吗? 还是对此设计提出更好的建议?
谢谢、
此致