This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:引脚27和28

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53915, TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010502/tps53515-pins-27-and-28

器件型号:TPS53515
主题中讨论的其他器件:TPS53915

您好!

我们之前使用过 TPS53915、现在我们正在考虑使用 TPS53515作为可能的替代产品。 引脚27和28 (之前是 SDA/SCL 引脚)是否实际必须接地? 如果我们保持连接、它们会关闭 i2c 总线吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这些引脚不会使 i2c 总线掉电。   我将检查我的团队是否存在其他后果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些引脚不会降低 i2c。   器件在生产过程中的修整方式不同。   TPS53915的默认开关频率为400kHz、 引脚1用于设置 ADDR。   引脚1设置 TPS53515的开关频率。   如果将 TPS53515置于 TPS53915应用中、器件将 ACK PMBus 命令、但器件不会在器件中进行所需的调整。   addr 由引脚1电阻器决定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的...足够轻松地交换 addr 电阻器以将53515设置为400k。 在引脚1上有 FSW 电阻器捆绑的情况下、它是否有将进行 ACK 的默认内部地址?或者您是否说它将在53915的等效地址进行 ACK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACK 响应将位于引脚1电阻器设置的地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像一个示例一样。 要将53515上的 Fsw 设置为400k、可以使用249k 和47.5k。 在53915上、这会将 PMBus 地址设置为0010101 = 0x15。 那么、如果53515的电流为400k、它将在0x15时 ACK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    关于问题引脚27和28、当 TPS53915替换为 TPS53515时、我有一些问题、如下所示:

    1. 引脚27和28之间是否连接到 TPS53515内部的任何元件?
    2. 作为我的当前设计、我 已通过2k2电阻器将引脚27和28上拉至3V3电源轨、然后它会影响这些引脚或 TPS53515的功能。
    3. 目前、我使用 PMBus 地址0011101设置 TPS53915的引脚1地址、开关频率为400kHz。 但是、当我更改为 TPS53515时、开关频率为850Khz、因为电阻分压器在 TPS53515的引脚1 RF 上设置为 R_RF_h = 180K 和 R_RF_l=154K。 那么、这里是否存在任何潜在问题? (注意:我无法更改当前设计)

    谢谢

    图阿勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 是的、 构建的 TPS53915和 TPS53515将与控制器和 FET 相同。   器件的修整方式不同。  

    2. 请参阅上述主题中的帖子。  

    3、  以850kHz 的频率进行开关将增加功率耗散并降低效率。    输出纹波将更低。   转换器可能会保持稳定、但我建议查看或测试稳定性。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的解释。 我完全消除了我的疑虑

    图阿勒