Other Parts Discussed in Thread: GPCRB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ20Z75-V160 主题中讨论的其他器件:GPCRB
您好!
我的客户需要帮助。
电池由24000mAh 的 Samsung 制成。 电池使用的配置文件在室温下学习。
学习 配置文件时、电池充满电8.4V、放电5.75V。 静默站立后、它将恢复到大约6.4伏。
使用此配置文件、充电和放电容量 是 室温下的常数、约为26542mAh。 ℃℃、我将电池用于高温和低温(高温55 μ A、4.8A 恒流放电、6V 切断;低温- 30 μ A、4.8A 恒流放电、6V 切断)。
在高温和低温完成后、电池恢复正常温度、我为电池充电(放电电不是恒定电流、 水泥 电阻为4.3 Ω)。 电池的全部容量将变为大约29000mah。 重复充电和放电后、容量无法恢复。 从电池读取配置文件后、我发现阻抗表已更改、Qmax 也已增加。 如果 我 将配置文件重新写入电池、容量 将恢复。
请帮助。 谢谢。