This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z75-V160:值异常

Guru**** 2797325 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013862/bq20z75-v160-value-abnormal

器件型号:BQ20Z75-V160
主题中讨论的其他器件:GPCRB

您好!

我的客户需要帮助。

电池由24000mAh 的 Samsung 制成。  电池使用的配置文件在室温下学习。  

 学习 配置文件时、电池充满电8.4V、放电5.75V。   静默站立后、它将恢复到大约6.4伏。

使用此配置文件、充电和放电容量 是 室温下的常数、约为26542mAh。   ℃℃、我将电池用于高温和低温(高温55 μ A、4.8A 恒流放电、6V 切断;低温- 30 μ A、4.8A 恒流放电、6V 切断)。  

在高温和低温完成后、电池恢复正常温度、我为电池充电(放电电不是恒定电流、 水泥 电阻为4.3 Ω)。   电池的全部容量将变为大约29000mah。  重复充电和放电后、容量无法恢复。 从电池读取配置文件后、我发现阻抗表已更改、Qmax 也已增加。  如果 我 将配置文件重新写入电池、容量 将恢复。  

请帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chong、

    我们不建议在新设计中使用此监测计、因为它较旧、我们较新的监测计具有 GPCRB 工具来校准低温。 在极端温度测试中、如果没有 Rb tweak、可能无法获得准确的监测。

    此致、

    Wyatt Keller