This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:计算值 Ton 不等于测试值#39;t

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013452/lm25011-calculation-value-ton-doesn-t-equal-to-the-tested-value

器件型号:LM25011

在计算 LM25011的 Ton 时、发现实际测试值与计算之间存在很大的差距。

例如、Vin=34V、Rt=5.6M。 根据 Ton =(4.1 x 10-11 x (RT + 500))/VIN + 15ns = 6.77uS 计算得出的 Ton。 经测试的值为4.52us 和2.89us (在电流限制下运行)。

计算和测试之间有多大的偏差?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您可以分享所有应用程序说明吗? VIN、Vout、FS、Iout? 我想仔细检查以下计算。
    测试值的40%、4.52us、结果~2.7us、这相对接近测试的2.89us。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、iAlejandro、

    输入电压为34V、输出电压为19.4v 至29.9v。 FS 为210k 至340k。 输出电流为594至679mA。 这些都是经测试的值。

    我可以理解、对于正常模式、Ton 是否为4.52us、对于电流限制模式、它将为2.7us。

    虽然我无法理解6.77us 和4.5us 之间的差距。 此6.77us 根据公式  Ton =(4.1 x 10-11 x (RT + 500))/VIN + 15ns = 6.77uS。 这是一个很大的差距、测试值为4.5us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪 您能否提供电路原理图? 我仔细检查了计算结果、它们是正确的。 下面是所提供应用要求的推荐组件值汇总。使用了快速入门计算器工具(链接)。 我想回顾一下电路、并确保电路正常。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    我们的设计中的 Rt 值为5.6M。 不是2.115M。

    如果 在 Rt = 2.115M、Vin=34V 的情况下进行计算、我可以得到一个 Ton = 2.566us。

    但在我们的应用中、Rt=5.6M、Vin=34V。 计算结果为6.768us。 而我的测试结果为2.7us。 即使未处于电流限制模式、测试值也是4.52us。 这是一个很大的差距。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    可能会有一些困惑、我想确保我们在同一页上。 因此、让我们首先确保以下内容:

    • 请提供原理图以供回顾。 我们希望确保所有器件都正确连接。
    • RT 为5.6MΩ μ s 时、Fsw 为130kHz、这与您提供的 FS 等于210kHz 至340kHz (这是一个关注点)的频率无关。
    • 您能否共享导通时间脉冲的波形以及输出电压和输入电压(最好使用显示脉冲时间刻度的光标)。

    谢谢!
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    这是一个原理图。

    这里是2范围。  

    绿色是 SW 引脚。 准时为2.89us。 fre = 210k。

    红色表示 Vin=34.3v

    蓝色表示 Vout=19.4v

     

    因为我们使它在恒流模式下工作。 导通时间比 CC 模式下的导通时间减半。

    BR/标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    让我在内部与团队联系、以获得更多意见。 我会尽快返回给您。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们没有忘记这种现象。 仍在等待听取团队其他成员的反馈。 我将确保尽快更新您的信息。

    感谢您的理解! 此致、
    Alejandro