在计算 LM25011的 Ton 时、发现实际测试值与计算之间存在很大的差距。
例如、Vin=34V、Rt=5.6M。 根据 Ton =(4.1 x 10-11 x (RT + 500))/VIN + 15ns = 6.77uS 计算得出的 Ton。 经测试的值为4.52us 和2.89us (在电流限制下运行)。
计算和测试之间有多大的偏差?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、iAlejandro、
输入电压为34V、输出电压为19.4v 至29.9v。 FS 为210k 至340k。 输出电流为594至679mA。 这些都是经测试的值。
我可以理解、对于正常模式、Ton 是否为4.52us、对于电流限制模式、它将为2.7us。
虽然我无法理解6.77us 和4.5us 之间的差距。 此6.77us 根据公式 Ton =(4.1 x 10-11 x (RT + 500))/VIN + 15ns = 6.77uS。 这是一个很大的差距、测试值为4.5us。
您好、Alejandro、
我们的设计中的 Rt 值为5.6M。 不是2.115M。
如果 在 Rt = 2.115M、Vin=34V 的情况下进行计算、我可以得到一个 Ton = 2.566us。
但在我们的应用中、Rt=5.6M、Vin=34V。 计算结果为6.768us。 而我的测试结果为2.7us。 即使未处于电流限制模式、测试值也是4.52us。 这是一个很大的差距。
Mark、您好!
可能会有一些困惑、我想确保我们在同一页上。 因此、让我们首先确保以下内容:
谢谢!
Alejandro