This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:VIN 较低时负载容量较差

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155EVM-BST, CSD17576Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008609/lm5155-poor-load-capacity-when-vin-is-low

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件: 、CSD17576Q5B

您好、团队可以帮助解决此问题:

我们使用 LM5155EVM、当输入为低,μ A 时、输出电压将随着较重的负载而降低

①we Ω,输入3-4.2V 输出20V/2.6A。 已更改输出电阻器网络工作。

②I Ω 的 VCC、VIN、BIAS 短接在一起可获得3V 输入电压

③consider 限流,μ H、因此将电流样本 R6从8m Ω 替换为3m Ω,还将电感器更改为74435581000

④but 确实n‘t 帮助,所以我已经更改了补偿网络工作,我们使用的参数已附加 Excel 文件,电感器电流波形显示如下。 e2e.ti.com/.../6763.LM5155_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Converter_5F00_Design.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 您能否在进行修改后共享原理图? 查看您共享的 Excel 工作表中的波特图、您会发现转换器在选择补偿值时看起来不稳定。  

    此致、  

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    我已将 Rcomp 从470k 更改为11k、附件中显示了详细信息、Excel 中的结果显示稳定。 但电感器电流如下所示、 Vin=3.7VIin=14.96A、Vout=17.4VIout=1.2A。 那么、还有其他问题吗? 请分享您的意见。

    e2e.ti.com/.../LM5155.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复。  您可以在此 Excel 文件中尝试在增益超过0dB 轴的点上方至少45度的相位裕度。 建议的值(4.5k 和41nF)可能是一个良好的起点。 对于 CHF,由于原理图上不是必需的,我会先尝试100pF。 除了 Excel 之外、您是否还拥有原理图或是否修改了 LM5155EVM-BST? 您的板上是否还有其他组件、Excel 上的组件除外?

    此致、  

    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    ①I 已更改 EVM 中的 R13和 R15以获得 Vout=20V,、这是正确的

    EVM 中将 VCC ②have VIN、、BIAS 短接在一起以启用3V 输入电压

    ③I Ω 已将当前样本 R6从8m Ω 替换为3m Ω

    将电感器④Change 到74435581000 μ H,尺寸太大,我使用引线将电感器连接到 EVM 的焊盘

    ⑤I ,更改了您今天推荐的值4.5k 和41nF,并且在我测试它之后但它没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的反馈。 如果您的输入电压较高、您是否仍然看到此问题? 您可以尝试将补偿减慢一点、并尝试使用3k 和70nF。 除此之外、您还能分享 SW 节点电压和 Vout 的波形图吗?  EVM 的 UVLO 引脚上还有一个电阻分压器、如果要使用此功能、应更新该分压器。 同时请记住、VCC UVLO 阈值也接近3V、因此您需要与电源进行感应连接、否则、由于此类高输入电流导致的损耗、您的转换器输入端的电压可能会较低。 另一个注释:在这种情况下、占空比相当高、因此添加一些额外的斜率补偿(EVM 原理图中的 R4)会很有帮助。

    此致、  

    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于我们在内部通过电子邮件讨论了该主题、并决定选择具有较低 Milller 平台的 FET、该主题现将关闭。 如果您有其他问题、请在此主题下方发帖或打开新主题。 祝您度过美好的一天!  

    此致、  

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    非常感谢! 它可以支持3.5V 输入和20V/2.6A 输出、当输入电压较低时- 3.15V、输出可以覆盖20V/2A。 但不要在上面所示的条件下工作、因为 EVM 会很长时间、20秒就可以了。

    详细修改如下所示:

    • 将 C19更改为33nF;
    • 将 C24更改为220nF;
    • 将 R17更改为2Kohm;
    • 将 R15更改为2.49K Ω;
    • 将 R11更改为24K Ω;
    • 将 Q1更改为 CSD17576Q5B (我还将为您提供3个)
    • 将 R6更改为2兆欧;
    • VCC 短路偏置(EVM 中的 J8)。