主题中讨论的其他器件: 、CSD17576Q5B
您好、团队可以帮助解决此问题:
我们使用 LM5155EVM、当输入为低,μ A 时、输出电压将随着较重的负载而降低
①we Ω,输入3-4.2V 输出20V/2.6A。 已更改输出电阻器网络工作。
②I Ω 的 VCC、VIN、BIAS 短接在一起可获得3V 输入电压
③consider 限流,μ H、因此将电流样本 R6从8m Ω 替换为3m Ω,还将电感器更改为74435581000
④but 确实n‘t 帮助,所以我已经更改了补偿网络工作,我们使用的参数已附加 Excel 文件,电感器电流波形显示如下。e2e.ti.com/.../6763.LM5155_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Converter_5F00_Design.xlsx