请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62230 大家好、
我是否可以帮助您检查是否可以将解决方案从 TPS62232更改为以下列出的器件以满足紧急需求? 黄线表示我们有库存。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我是否可以帮助您检查是否可以将解决方案从 TPS62232更改为以下列出的器件以满足紧急需求? 黄线表示我们有库存。

您好、Kgo、
TPS62235是 TPS62232最接近的器件、因为两个器件的输出电压均为1.2V。 但是 、TPS62232的开关频率为3.0MHz、TPS62235为2.0MHz。 如果客户可以将电感器更改为1.0uH、则可以使用 TPS62235。
以下是检查 TPS62235是否适合客户应用的关键参数。 如果新器件适合其应用、则客户有责任验证所有应用规格。
1.环路稳定性(检查相位裕度)
2.效率(由于 Fsw 较低、效率应该会更好)
纹波电压
4.瞬态响应
此致、
Excel