This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62230:搜索 TI 解决方案以替换 TPS62232

Guru**** 2502725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011712/tps62230-searching-ti-solution-for-tps62232-replacement

器件型号:TPS62230

大家好、

我是否可以帮助您检查是否可以将解决方案从 TPS62232更改为以下列出的器件以满足紧急需求? 黄线表示我们有库存。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kgo、

    TPS62235是 TPS62232最接近的器件、因为两个器件的输出电压均为1.2V。 但是 、TPS62232的开关频率为3.0MHz、TPS62235为2.0MHz。  如果客户可以将电感器更改为1.0uH、则可以使用 TPS62235。  

    以下是检查 TPS62235是否适合客户应用的关键参数。 如果新器件适合其应用、则客户有责任验证所有应用规格。

    1.环路稳定性(检查相位裕度)

    2.效率(由于 Fsw 较低、效率应该会更好)

    纹波电压

    4.瞬态响应

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kgo、

    只是一个软提醒。

    您对  TPS62232和 TPS62235还有其他疑问吗?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kgo、

    如果您没有进一步的查询、我将关闭该主题。 您可以通过发布您的评论来重新打开它。

    谢谢你。

    此致、

    Excel