主题中讨论的其他器件: OPA172
您好!
我已经验证了 UCC28070无桥电路的运行、但是确认了奇怪的运行。
我已将问题汇总在附件中、因此请告诉我您的想法。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kaji、
对于您的问题1、 您是指 PFC 电感器上的电流尖峰吗?
如果是、通常是由控制器中的放大器对电流 CSA/C2B 的偏移引起的。 您应该能够在 CSA/CSB 上添加偏移、以降低电流尖峰。
有关偏移设计(ROA/Rob)、请参阅 SLUA479B 应用手册(可在 TI 网站上找到)。
对于您的问题2、
是的、一旦 Q2从负向流向正极、该桥臂上的 CT 就无法对电流进行正确采样、从而使该电流环路达到饱和状态、并将 DMAX 占空比输出为 Dmax 引脚。
对于实际应用、通常建议将 DMAX 设置为低于95%。 您设置的较高 DAMP 应有助于提高效率。 但我的理解是、它的增长很小、例如从95%增加到97%。
我们之所以需要 DMAX 限制、是因为电流互感器需要一段时间进行放电以避免饱和。
随附了 TIDA-0130A 的材料。
已创建 John Griffin。
顺便说一下、以前、我关于 UCC28070的问题由 John Griffin 回答。
如果我使用此电路、请告诉我是否有方法添加偏移。
此致、
e2e.ti.com/.../6724.TIDA_2D00_0130A_2800_001_29005F00_Sch.pdf
我已经验证了 CSA/CSB 的偏移。
当然、插入一个上拉电阻器改进了过零附近的叠加特性。
波形附在下方。
3.3kΩ Δ I 上拉电阻器、它不会重叠、但看起来作为交流波形会略微失真。
在3.9kΩ Ω 上拉时、交流波形接近正弦波、尽管存在一些叠加。
我认为最好使用大约3.3kΩ Ω 或3.9kΩ Ω 的电阻值、但让我们知道您的想法。
此外、是否适合将上拉电阻器连接到 VCC?
查看器件的绝对最大额定值、CSA/CSB 为-0.5至+7V。
我知道 VCC 约为12V 至15V、因此我担心它会超过最大额定值。
我认为上拉电阻器应该连接到 VREF 而不是 VCC、但让我们知道您的想法。
此致、