This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:有关无桥的问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, OPA172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012664/ucc28070-questions-about-bridgeless

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: OPA172

您好!

我已经验证了 UCC28070无桥电路的运行、但是确认了奇怪的运行。
我已将问题汇总在附件中、因此请告诉我您的想法。

此致、

e2e.ti.com/.../UCC28070Questions-about-bridgeless.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    对于您的问题1、 您是指 PFC 电感器上的电流尖峰吗?

    如果是、通常是由控制器中的放大器对电流 CSA/C2B 的偏移引起的。  您应该能够在 CSA/CSB 上添加偏移、以降低电流尖峰。

    有关偏移设计(ROA/Rob)、请参阅 SLUA479B 应用手册(可在 TI 网站上找到)。

    对于您的问题2、

    是的、一旦 Q2从负向流向正极、该桥臂上的 CT 就无法对电流进行正确采样、从而使该电流环路达到饱和状态、并将 DMAX 占空比输出为 Dmax 引脚。

    对于实际应用、通常建议将 DMAX 设置为低于95%。 您设置的较高 DAMP 应有助于提高效率。 但我的理解是、它的增长很小、例如从95%增加到97%。

    我们之所以需要 DMAX 限制、是因为电流互感器需要一段时间进行放电以避免饱和。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我想问您偏移调整。
    这次、对于电流检测、在 FET 的源极侧插入一个0.05Ω Ω 电阻器、电阻器上的电压由 OPA172放大、然后插入 CSA 引脚。
    我参考了参考设计 TIDA-0130A。
    上述配置是否可以进行偏移调整?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    很抱歉、我 找不到 TIDA-0130A、您可以共享它吗?

    对于使用电阻器+ AP 进行电流检测、我认为执行偏移补偿有点困难、因为采样电路中有两个放大器(一个在外部、另一个在控制器内部)。 您可以尝试查看是否有任何改进。

    请记住、您可以对其进行改进、但不能将其删除。

    如果电流尖峰会影响像 ithd 这样的系统规格、则尝试在此处添加偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附了 TIDA-0130A 的材料。
    已创建 John Griffin。
    顺便说一下、以前、我关于 UCC28070的问题由 John Griffin 回答。

    如果我使用此电路、请告诉我是否有方法添加偏移。

    此致、

    e2e.ti.com/.../6724.TIDA_2D00_0130A_2800_001_29005F00_Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji,ä ki

    您还应该能够添加那里的失调电压。 您可以从10千欧的电阻器开始、然后逐步减小电阻器以查看过零失真的改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我应该在每个运算放大器输出和 VCC 之间插入一个大约10kΩ Ω 的上拉电阻器吗?
    请参阅随附的电路图。
    在您所展示的图中、您似乎是短接两个运算放大器的输出并将其上拉至 VCC。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    很抱歉我弄错了。

    您已经获得了要点、您的捕获是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经验证了 CSA/CSB 的偏移。
    当然、插入一个上拉电阻器改进了过零附近的叠加特性。
    波形附在下方。
    3.3kΩ Δ I 上拉电阻器、它不会重叠、但看起来作为交流波形会略微失真。
    在3.9kΩ Ω 上拉时、交流波形接近正弦波、尽管存在一些叠加。
    我认为最好使用大约3.3kΩ Ω 或3.9kΩ Ω 的电阻值、但让我们知道您的想法。

    此外、是否适合将上拉电阻器连接到 VCC?
    查看器件的绝对最大额定值、CSA/CSB 为-0.5至+7V。
    我知道 VCC 约为12V 至15V、因此我担心它会超过最大额定值。
    我认为上拉电阻器应该连接到 VREF 而不是 VCC、但让我们知道您的想法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    这有助于了解失调电压有助于解决电流尖峰的消息。 如果使用 VCC 作为偏移源、则可以选择3.3k 和3.9k 之间的电阻器。

    当从 VCC 添加偏移电压时不会出现问题、因为偏移电压上的电压仍低于最大电压7V。

    您还可以使用 Vref 并再次调整上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我有关添加偏移量的更多信息。
    你教我的方法是从 VCC 上拉。
    但是、在正常电路中添加失调电压的方法有上拉和下拉两种。
    是否需要在该电路中从 VCC 添加一个下拉电阻器?

    稍后、我想使用3.3kΩ Ω 电阻器。
    如下图所示、是否存在任何问题?
    红色圆圈的操作是否正常?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    您是否需要偏移补偿取决于系统的要求、如 PF 和 ITHD。

    这里不需要负偏移。

    从您的附加设备发出的红色周期对我来说非常好。

    希望这对您有所帮助。