This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:WEBENCH 无法提供设计

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014095/tps61322-webench-not-able-to-provide-a-design

器件型号:TPS61322

您好!

当尝试将 TI WEBENCH 用于包含以下输入数据的器件 TPS613226A 时、我始终会收到一条错误消息、即即使我完全处于器件限制范围内、也无法创建设计。

此致、

Markus Schyma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    感谢您选择我们的器件。 我也无法根据您的条件创建设计。 我已将问题转发给 Webench 团队、我希望本周能得到解答。

    设计的另一种方法是参考数据表9.2.1.2或 TI EVM、或根据 WEBENCH 默认设置创建设计。  

    另请注意、0.3A IOUT 超出数据表电流限制规格。 具有1.5V 最小输入电压、3.6VOUT 和0.3A IOUT 的设计将需要至少0.8A 的电流限制。 TPS613226A 的最小电流限制规格为0.75A、无法满足您的需求。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenhao:

    谢谢你。

    似乎 TPS613221A 能够实现它(输出电压为3.3V),但我无法在 WEBENCH 中对设计进行仿真...

    "此设计未启用仿真"。

    此致、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我要求 WEBENCH 团队为我们检查仿真。 我仍在等待他们对时间线的反馈。 它可能需要一些时间才能在 Web 上工作。

    如果您对设计非常迫切、能否参阅数据表以了解特定设计参考? 非常感谢!

    -文豪