您好!
当尝试将 TI WEBENCH 用于包含以下输入数据的器件 TPS613226A 时、我始终会收到一条错误消息、即即使我完全处于器件限制范围内、也无法创建设计。


此致、
Markus Schyma
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当尝试将 TI WEBENCH 用于包含以下输入数据的器件 TPS613226A 时、我始终会收到一条错误消息、即即使我完全处于器件限制范围内、也无法创建设计。


此致、
Markus Schyma
Markus、您好!
感谢您选择我们的器件。 我也无法根据您的条件创建设计。 我已将问题转发给 Webench 团队、我希望本周能得到解答。
设计的另一种方法是参考数据表9.2.1.2或 TI EVM、或根据 WEBENCH 默认设置创建设计。
另请注意、0.3A IOUT 超出数据表电流限制规格。 具有1.5V 最小输入电压、3.6VOUT 和0.3A IOUT 的设计将需要至少0.8A 的电流限制。 TPS613226A 的最小电流限制规格为0.75A、无法满足您的需求。
-文豪