This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520EVM-286:无法触发 IGBT

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006073/ucc21520evm-286-unable-to-trigger-igbts

器件型号:UCC21520EVM-286

您好、先生、

我购买了栅极驱动器 UCC21520EVM、但无法触发 IGBT。
是否存在兼容性问题?
我使用的是半微米 IGBT ...

如果存在任何兼容性问题、请向我推荐一个可处理高达50A 电流的半桥/全桥 IGBT 模块。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    在 EVM 的用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/sluubg8b/sluubg8b.pdf 中、 请您的客户参阅 第5.3.6节"工作台设置图"。 如果他们遵循此过程、EVM 应能够在不出现任何问题的情况下驱动其 IGBT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    谢谢你。

    我的操作与第5.3.6节"工作台设置图"中的说明完全相同。

    我还移除了 J-DT 跳线、以便在两个输出之间具有一定的死区时间。

    我可以在示波器上看到波形、但如果我将其连接到 IGBT、它们将不起作用。
    我很困惑 IGBT 和栅极驱动器是否存在兼容性问题。

    或者、我缺少什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    非常感谢您的参与。  

    您提到过、当未连接 IGBT 时、您会看到 OUT 通道的输出开关。  

    您能为此提供波形吗,以便我能确保驱动程序按预期运行。  

    -您能否提供 IGBT 的部件号和测试设置条件,例如 VCC、IN、VDD 电压和频率?

    - IGBT 测试的配置如何,是否使用半桥配置? 如果您有半桥配置、您是否有隔离式电源或自举配置?  

    最好  

    弗朗西斯科·劳祖里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francisco 

    这是一个文件、其中包含测试设置以及连接和波形的详细信息。
    我希望我能在您的帮助和支持下解决这个问题。

    e2e.ti.com/.../IGBT-Testing.pdf


    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    非常感谢您如此高效地分享信息。  

    您是否对 AA 使用与 AB 相同的接地电平? 高侧电源必须是浮动电源、在方框图中、高侧电源似乎与低侧电源的 GND 相同。  

    最好  

    弗朗西斯科·劳祖里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Francisco、

    谢谢你。

    我将6个独立的直流电源用于栅极驱动器的输入和输出。

    适用于 5V 电压的精密 Suntronix VSF50-DD (2个器件)
    Nemic-lamda SWS75-15 (1个器件) 、用于15伏
    适用于  15伏电压的精密 Suntronix VSF15-EE (1个器件)
    Densei-Lambda JWT75-5FF/A (2个器件) 、适用于15伏   

    精细的 Suntronix VSF50-DD、每个一个用于栅极驱动器 A 和 B 的输入电压(5V)

    Nemic-lamda SWS75-15 、用于15V 至栅极驱动引脚 AA
     针对15V 电压 的 Densei-Lambda JWT75-5FF/A 至栅极驱动引脚 AB   
    用于 15V 电压的精密 Suntronix VSF15-EE 到栅极驱动引脚 BA
    Densei-Lambda JWT75-5FF/A 、用于15V 至栅极驱动引脚 BB

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    弗朗西斯科今天外出、但明天他将与您再次会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    这些电源是否是隔离式电源? 如果无法隔离这些电源、则问题将在于这些电源。  

    您可以尝试为高侧器件使用自举电路吗? 我们的 EVM 具有自举电路的占位符。

    有关 自举电路的更多信息、请使用以下链接。  

    使用以下 计算器 帮助您进行计算。  

    请告诉我这是否能解答您的问题。  

    此致、  

    弗朗西斯科·劳祖里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Francisco、

    是的、这些是隔离式电源。 我们将其与其他板和栅极驱动器配合使用。

    给我一些时间来获取这些东西、为我的实验准备自举电路并为您提供结果。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    当您收到任何更新或对自举电路设置有任何疑问时、请告知我们。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的耐心等待。

    昨天、我使用自举电路进行了测试。 CBOT 和 Rbot 的值由您提供的 Excel 工作表计算得出。 我测试的电路与我之前消息中提到的电路相同。
    我施加了40V 电压并将最大电流设置为0.5A。电阻器上的输出电压波形类似、但大约为15伏(峰峰值)、而我的直流电源显示它提供的最大电流(0.5A)、 然后、我将直流电源的电流限制提高到2A 并进行测试。 这一次、输出波与~15V 的峰峰值电压相似、直流电源显示它提供的最大电流(2A)。
    之后、我断开直流电源并检查栅极驱动器的输出、栅极驱动器 B 提供15V 脉冲、但栅极驱动器 A 提供大约5-7V 脉冲(我在示波器上检查)。 我之前的2个栅极驱动器也发生了类似的情况。 现在第三个似乎也将死亡。 我无法确定问题是什么。 :(

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、  

    您能否使用自举的最新电路设置原理图进行更新?

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    您是否还能为您的问题提供波形?  

    除了提供所请求的原理图之外、您能否提供一个类似的文件来显示测量的位置和条件?  

    最好  

    弗朗西斯科·劳祖里克