您好、先生、
我购买了栅极驱动器 UCC21520EVM、但无法触发 IGBT。
是否存在兼容性问题?
我使用的是半微米 IGBT ...
如果存在任何兼容性问题、请向我推荐一个可处理高达50A 电流的半桥/全桥 IGBT 模块。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我购买了栅极驱动器 UCC21520EVM、但无法触发 IGBT。
是否存在兼容性问题?
我使用的是半微米 IGBT ...
如果存在任何兼容性问题、请向我推荐一个可处理高达50A 电流的半桥/全桥 IGBT 模块。
谢谢。
您好、Frank、
在 EVM 的用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/sluubg8b/sluubg8b.pdf 中、 请您的客户参阅 第5.3.6节"工作台设置图"。 如果他们遵循此过程、EVM 应能够在不出现任何问题的情况下驱动其 IGBT。
您好、Frank、
非常感谢您的参与。
您提到过、当未连接 IGBT 时、您会看到 OUT 通道的输出开关。
您能为此提供波形吗,以便我能确保驱动程序按预期运行。
-您能否提供 IGBT 的部件号和测试设置条件,例如 VCC、IN、VDD 电压和频率?
- IGBT 测试的配置如何,是否使用半桥配置? 如果您有半桥配置、您是否有隔离式电源或自举配置?
最好
弗朗西斯科·劳祖里克
您好 Francisco ,
这是一个文件、其中包含测试设置以及连接和波形的详细信息。
我希望我能在您的帮助和支持下解决这个问题。
e2e.ti.com/.../IGBT-Testing.pdf
谢谢你。
您好、 Francisco、
谢谢你。
我将6个独立的直流电源用于栅极驱动器的输入和输出。
适用于 5V 电压的精密 Suntronix VSF50-DD (2个器件)
Nemic-lamda SWS75-15 (1个器件) 、用于15伏
适用于 15伏电压的精密 Suntronix VSF15-EE (1个器件)
Densei-Lambda JWT75-5FF/A (2个器件) 、适用于15伏
精细的 Suntronix VSF50-DD、每个一个用于栅极驱动器 A 和 B 的输入电压(5V)
Nemic-lamda SWS75-15 、用于15V 至栅极驱动引脚 AA
针对15V 电压 的 Densei-Lambda JWT75-5FF/A 至栅极驱动引脚 AB
用于 15V 电压的精密 Suntronix VSF15-EE 到栅极驱动引脚 BA
Densei-Lambda JWT75-5FF/A 、用于15V 至栅极驱动引脚 BB
此致、
尊敬的 Andy:
感谢您的耐心等待。
昨天、我使用自举电路进行了测试。 CBOT 和 Rbot 的值由您提供的 Excel 工作表计算得出。 我测试的电路与我之前消息中提到的电路相同。
我施加了40V 电压并将最大电流设置为0.5A。电阻器上的输出电压波形类似、但大约为15伏(峰峰值)、而我的直流电源显示它提供的最大电流(0.5A)、 然后、我将直流电源的电流限制提高到2A 并进行测试。 这一次、输出波与~15V 的峰峰值电压相似、直流电源显示它提供的最大电流(2A)。
之后、我断开直流电源并检查栅极驱动器的输出、栅极驱动器 B 提供15V 脉冲、但栅极驱动器 A 提供大约5-7V 脉冲(我在示波器上检查)。 我之前的2个栅极驱动器也发生了类似的情况。 现在第三个似乎也将死亡。 我无法确定问题是什么。 :(
谢谢。