This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792和带 PCM 的电池

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25792EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010839/bq25792-bq25792-and-a-battery-with-pcm

器件型号:BQ25792

尊敬的支持人员:

我已经使用一个内部有保护电路(PCM)的3节锂离子电池组测试了 BQ25792。  如果电池电量耗尽(每节电池<2.7V)、PCM 将断开电池和电池组端子之间的放电开关(仅限负电源轨)。  此时、电池端子上只存在一些幻象电压:大约1.4V~2V。  要进行重置、PCM 需要移除负载并在蓄电池端子上安装一个外部充电器。  PCM 检测充电器的方法是通过施加到电池端子的电压:它应高于电池的电压(通常工作电压为10V~12V、制造商建议电压为12.6V)。

但是、低电池端子电压意味着 BQ25792根本看不到任何电池。  在这种情况下、充电器芯片仅应用2.2V (涓流充电模式)并在1小时后放弃。  问题是2.2V 不会重置 PCM、因此它不会向充电器显示电池的实际电压。  反过来、充电器在其电压足够高之前不会开始向电池端子提供更高的电压。  由于这种锁定、电池无法恢复或充电。

您是否有任何建议/解决方案/最佳实践来解决以下情况:充电器未向电池组施加完全充电电压(因为它由于 PCM 保护而未看到实际电池电压)且 PCM 未重置其保护功能 (因为它没有看到外部施加到电池端子的全部12.6V 电压)?  目前、具有 PCM 保护功能的电池主要使用、因此我认为这必须是一种非常常见的情况。

TIA!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    在涓流充电中、BAT 引脚提供一个小电流(典型值100mA)、此电流应该用开路电池组保护器放电 FET 为电池组电池缓慢充电。  阈值通常为电池稳压电压的2/3。   您是否说电流不够高、无法为电池充电以打开 FET?  

    如果 PCM 放电开关完全断开了电池、涓流充电电流会将 BAT 引脚上的电容器充电至电池稳压电压(12.6V)。 100mA 涓流充电电流流向何处?     

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我同意、如果充电器按您所述充当恒定电流源、则可能会重置 PCM。  但是、无论电池组中配置的电池节数如何、BQ25792 IC 在涓流充电模式下都将其输出电压限制为2.2V。  此电压显然不足以重置 PCM 保护。

    在涓流充电模式下、我测量了充电电流(使用 BQ25792EVM 板上的电流感应电阻器 R13)、电流为0mA (这是意料之中的事情、因为 PCM 已打开保护开关、即使没有打开、2.2V 电压仍过低、无法开始为3节串联电池充电)。  充电器在该电平(2.2V/0mA)下保持1小时(涓流充电计时器)、然后出现充电错误(LED D13开始闪烁、电池端子上的电压降至初始1.4...2V 电平)。

    在我看来、我观察到的行为与 BQ25792数据表相匹配、但 在涓流充电模式下将电压限制为2.2V 并不重要、因为它永远不会恢复多节电池。

    此致、

    Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    充电器未在 BAT 上调节2.2V 电压。  如果您移除电池组、您将看到 BAT 电压上升至 BATREG 值。 其他客户已成功地将其与其他多节电池组结合使用。  遗憾的是、您的多节电池组似乎不兼容。

    还有一个想法。  您是否使用短接跳线将 EVM 上的运输 FET 短路?   

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    遗憾的是、充电器不会将电压升高到 BATREG 并保持在2.2V -我只是再次进行了检查。

    以下是 BMS 的屏幕截图-它清楚地显示了与我使用 DMM 测量的相同情况:

    1.未检测到蓄电池(因为它被 PCM 隔离)

    2.充电器处于涓流充电模式

    3.充电器仅为电池提供2V 电压。

    4、电池电流为0mA

    5.系统电压稳定在9V。

    不可以、我不会在运输 FET 上使用短接跳线、因为我将来打算使用该 FET。

    这是 PCM IC: http://en.cellwise-semi.com/prod_view.aspx?TypeId=67&Id=218&FId=t3:67:3

    实际的 PCM 电路符合 IC 参考原理图:

    此致 、Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    ADC 不会测量涓流充电电流、因为它来自具有 BAT 引脚输出的电流源、也不会通过内部 BATFET 进行测量。 除了 RSENSE 之前的接地端之外、我对 CW1244没有任何不合理 的地方、除非它拉动所有涓流电流以便加电、而不是留下任何电芯充电。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。  我了解到 ADC 不测量涓流充电电流(尽管 BQ25792的功能方框图中未显示用于涓流充电的单独电流源)。 数据表的第25页)。  我通过其他方法测量了流入电池的电流:通过感应电阻器(BQ25792上的 R13)上的压降、也直接使用电流表-没有电流流入受保护的电池。

    但是、如果充电被启用、输入电流(由一个单独的 DMM 测量)会发生变化。  读数从128mA (有一个小系统负载连接到 J3)变为185mA。  通过示波器测得的电池端子上的电压在1.95V 和2.45V 之间振荡(DMM 之前显示为2.2V 平均值)。  即使我拔下电池、情况也不会改变:输入电流值和电池电压保持不变(这是预期的、因为电池由 PCM 隔离)。

    因此得出的结论是、没有任何东西可以拉取涓流充电电流、BAT 引脚上的电压仍然过低、无法复位 PCM。

    我还可以尝试其他什么、或者这是该充电器 IC 的预期行为?

    此致、

    Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、  

    IC 似乎工作正常。  它一定不能与您的电池组兼容。  您能否提供电池组型号和供应商?  我将尝试订购一个并进行测试。   

    此致、

    Jeff