主题中讨论的其他器件: LM5122
您好、Sirs、
我的客户正在开发一款适用于 LM5155的电路板、该电路板可在 10A 输出电流下实现12V 输入至13V 输出。
您可以帮助检查原理图并提供建议吗?
感谢您的支持。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Henry、
电源不能在没有任何变化的情况下提供12V 电压。 因此、我假设需要11.5V 至12.5V 的电压进行审核。
通常、对于10A 输出电流、我建议使用 LM5122等同步控制器、因为二极管中的功率耗散在0.58V*10A =5.8W 的范围内。 如果您不特别注意功耗、我认为您可能找不到能够承受的二极管。
电感器和晶体管没有任何裕量。 我希望这两种情况都会变得很热。
软启动在2.5ms 内完成。 请检查浪涌电流。
如果最小输入电压为12V、为什么 UVLO 设置为5.8V?
补偿不合适、请尝试 Rcomp = 494 Ω、Ccomp = 47nF 和 CHF = 1000pF。
如果 PGOOD 未在其他任何地方使用、则不需要上拉电阻器。
我建议添加一个栅极电阻器。
此致、
Brigitte