This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:原理图审阅

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013550/lm5155-schematic-review

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件: LM5122

您好、Sirs、

我的客户正在开发一款适用于 LM5155的电路板、该电路板可在 10A 输出电流下实现12V 输入至13V 输出。

您可以帮助检查原理图并提供建议吗?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    请指定12V 输入电压的最小值和最大值。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    输入电压最大值为12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    最小输入电压是多少?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    最小输入电压也是12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    电源不能在没有任何变化的情况下提供12V 电压。 因此、我假设需要11.5V 至12.5V 的电压进行审核。

    通常、对于10A 输出电流、我建议使用 LM5122等同步控制器、因为二极管中的功率耗散在0.58V*10A =5.8W 的范围内。 如果您不特别注意功耗、我认为您可能找不到能够承受的二极管。

    电感器和晶体管没有任何裕量。 我希望这两种情况都会变得很热。

    软启动在2.5ms 内完成。 请检查浪涌电流。

    如果最小输入电压为12V、为什么 UVLO 设置为5.8V?

    补偿不合适、请尝试 Rcomp = 494 Ω、Ccomp = 47nF 和 CHF = 1000pF。

    如果 PGOOD 未在其他任何地方使用、则不需要上拉电阻器。

    我建议添加一个栅极电阻器。

    此致、
    Brigitte