This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:关于 I2C 控制上的时钟功能

Guru**** 2927810 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009008/lp5036-about-clock-function-on-i2c-control

器件型号:LP5036

大家好、

我们的客户在以下情况下使用该器件。

主器件:STM32

从器件:仅限 LP5036。

STM32每10ms 执行一次处理、以更新 LP5036的内部寄存器部分。

但 STM32的 I2C 外设会检测到 I2C 总线错误、并在几秒到几十秒后停止。

导致此问题时、下面的波形为 I2C 总线信号。

我们看起来时钟拉伸在波形的某个点工作。

该器件是否具有 时钟拉伸功能?

我们无法在数据表中找到有关时钟拉伸的说明。  

此致、

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、Monet

    我得到了更清晰的波形图像。

    我们在下图中识别出两种异常脉冲 A 和 B

    时钟频率为100kHz

    Waveform A, B focus

    下图是总体情况。 波形 A 每50u 秒保持恒定

    Overall

    我们想知道该脉冲可以通过以太网器件或 STM32发生。


    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、 您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    您是否将 AUTO_Incr_EN 设置为1?

    您可以捕获 I2C 时序参数吗?

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    感谢你的答复。

    我想向  客户确认 AUTO_Incr_EN 和时序参数。

    如果客户将 AUTO_Incr_EN 设置为1或 I2C 时序参数超出 数据表中的时序要求、是否可能出现 A 或 B 波形?

    或者该器件是否具有任何时钟控制功能?

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    如果 AUTO_Incr_EN 设置为1、器件的 SCL 将不会出现波形或 B 波形。 这主要是由 MCU 信号引起的。  

    而意外的 I2C 时序参数可能会导致波形异常。  我怀疑问题是由主器件引起的、I2C 时序参数可以帮助我们检查一些详细信息。 如果您方便、请使用另一个主器件与 LED 驱动器进行通信。

    该器件作为从器件工作、因此时钟由主器件提供。  

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    感谢您的快速回复。

    我理解您的说法。 我想向客户核实一下这一点。

    此外、我在下图中找到了一个波形。

    发送 ACK 信号时、SDA 信号的高电平时间似乎有所不同、如下图所示。

    您是否认为该 SDA 信号涉及波形? 如果此信号涉及信号、 我认为这将是确定 MCU 是导致此问题的原因之一。

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monet、请继续关注此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    没关系。 您可以参阅 LP5036数据表中的图18。 用于确认的第9个时钟脉冲对应于显示成功 ACK 信号的低电平 SDA。

    最恰当的考虑  

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    我了解到这个器件在第9个时钟脉冲期间下拉 SDA 信号。
    我担心 SDA 信号的高电平时间在正常值和上图中的 A 之间是不同的。
    这是由于下拉 SDA 信号的时序被延迟吗?

    我想知道这种差异是否重要。

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、在本例中、请继续关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、太利塔玛、

    根据 I2C 协议、当 SCL 被下拉时、数据不传输。 因此、SDA 的不同高电平时间无关紧要。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    感谢你的帮助。

    我们的客户发现此问题是由主设备引起的。

    还有其他问题。

    在 I2C 总线中、有一些 NACK 信号。

    我们认为 NACK 信号是由不正确的地址规格引起的。

    在正确地址规格时是否可能导致 NACK 信号?

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monet 请继续关注此案例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、  

    请你答复。

    如果您需要有关此问题的更多信息、请告诉我。

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、太利塔玛、

    如果信号符合时序特性且地址正确、器件将在接收到正确的 Dara 后替换 ACK 信号。

    最恰当的考虑