This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:用于7英寸 LCD 显示屏的 LED 驱动器 IC

Guru**** 2387820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500, TPS92360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013458/tps61500-led-driver-ic-for-7inch-lcd-display

器件型号:TPS61500
主题中讨论的其他器件: TPS92360

您好!

我想将 TPS61500 IC 用于7英寸 LCD 背光。 是否建议低于显示电流额定值。 请为该模型建议所需的电感器值和原理图、或提供 pspice 或 Tina 模型进行仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    我从该规范中得到的是、您需要驱动完全290mA 的电流(或者4个并联 LED 灯串、用于完全290*4=1160mA?) 并将电压升压至 VIN+19.2V、对吧? 电感器值可参阅数据表表4。  通常、小电感值适用于高频率。

    如果您只需要290mA、我认为4.7uH 至22uH 全部正常。  您可以看一看 TPS92360、它也是一款单通道 LED 驱动器、具有更小的电流容量、当然成本也要低得多。

    很抱歉、没有 TPS61500的仿真模型。 有关原理图、请参阅 EVM 板。

    www.ti.com/.../TPS61500EVM-369

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    背光的总电流为290mA 、电压从5V 升至19.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    好的、明白了。 还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    您能确认我们是否可以将 TPS61500驱动程序用于我们的应用。 4.7uH 电感器足以满足我们的应用需求。 提供的仿真结果。 我们希望使用4.7uH 的耦合电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    是的、TPS61500可以满足您的应用需求、4.7uH 电感器也可以。 有关电感器选择的详细信息、请参阅数据表第8.2.1.5节。