This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:TPS56121 EN 引脚在低温下启动

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011893/tps56121-tps56121-en-pin-start-up-at-low-temperature

器件型号:TPS56121

大家好、

客户在其项目中使用 TPS56121、其原理图如下所示。 现在、它们在低温启动期间遇到了一个问题。

他们发现在电路中、启动时间需要更多时间、他们测试 EN/SS 引脚电压、发现在低温期间、让它正常运行需要更多时间、请参阅以下 EN 测试波形、您能否帮助检查这种情况的原因? 原理图是否有任何问题?

25°C:

5C:

-15C

-40C:

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软启动的4个周期以及-15C 下的输出上升与 OC 触发相似。   您可以与我分享 PCB 布局吗?   尝试增加软启动时间并增加 RTrip 值、以检查行为是否减少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将向您发送一封邮件、以便更清晰地查看 PCB 布局。 BTW、您可以帮助评论 RTrip 值吗? 该电阻器位于客户原理图中的哪个电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接到 ILIM 引脚的 R98设置电流限制。   在电路板顶部的 VDD 与 GND 之间添加一个电容器、并检查运行是否改善

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的导游。

    我对软启动电容器和 RTrip 的设计有疑问、 它只是影响启动时间还是会导致输出故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表 链接的第7.3.2节 介绍了使用 EN/SS 的启动序列。   第7.3.2.2 和7.3.3节描述了 OCP 和软启动时间。   

    软启动时间经过调整、可在启动期间最大限度地降低浪涌电流。   短软启动时间可能在启动期间具有更高的峰值电流。

    RTrip 设置 OC 电平。  通过快速软启动和较低的 OC 电平、可以触发 OC 电平。  

    但对于器件而言、在 VDD 和 BP 上具有稳定的输入电压电源至关重要、靠近引脚的电容器将有所帮助。 BP 电压是内部电路的电源。