大家好、
客户在其项目中使用 TPS56121、其原理图如下所示。 现在、它们在低温启动期间遇到了一个问题。
他们发现在电路中、启动时间需要更多时间、他们测试 EN/SS 引脚电压、发现在低温期间、让它正常运行需要更多时间、请参阅以下 EN 测试波形、您能否帮助检查这种情况的原因? 原理图是否有任何问题?
25°C:
5C:
-15C
-40C:
此致、
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表 链接的第7.3.2节 介绍了使用 EN/SS 的启动序列。 第7.3.2.2 和7.3.3节描述了 OCP 和软启动时间。
软启动时间经过调整、可在启动期间最大限度地降低浪涌电流。 短软启动时间可能在启动期间具有更高的峰值电流。
RTrip 设置 OC 电平。 通过快速软启动和较低的 OC 电平、可以触发 OC 电平。
但对于器件而言、在 VDD 和 BP 上具有稳定的输入电压电源至关重要、靠近引脚的电容器将有所帮助。 BP 电压是内部电路的电源。