This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:关于死区时间

Guru**** 2508765 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013799/ucc3895-about-dead-time

器件型号:UCC3895

您好!

我正在调查 UCC3895的死区时间。
(问题1)
数据表的公式(3)中显示了计算死区时间(Tdelay)的公式。
公式的 RDEL 设置为0Ω Ω 时、Tdelay 是否变为25ns?
(问题2)
如果问题1是"是"、25ns 是典型值吗? 还是最小值?
(问题3)
如果问题1不是、最小死区时间是多少?
此外、请告诉我变化。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1: 根据公式3、您是正确的。 您可能会发现数据表中的图3对于开启延迟与 RDEL 之间的关系非常有用。

    问题2:是的

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    是否有任何25ns 的变化数据、该数据是等式(3)的常数?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    hte 数据表的第7页具有自适应延迟测试数据、这些数据应与等式3相关。

    这是450ns 至620ns、典型延迟为 560ns。  这大约是+/- 15%的精度。

    此致、