您好!
我构建了两相1.5 kW 升压电路。 VIN、TYP = 44V、Vout= 60V。所有组件均根据数据表仔细计算。
当输入电压降至33V 时、过载保护会禁用电路。 当直流电接近50%时、似乎会发生这种情况。 Vres 电压(20引脚封装的引脚14)在无负载的情况下约为0.7V、然后随着负载的上升和下降而变化、在大约20A 时、它达到1、2V 并停止工作。 在正常运行期间、我希望 Vres=0V、但在数据表中没有找到任何值。
在接近50%的直流电下也会出现另一个问题-底部 MOSFET 会正确切换、而顶部 MOSFET 的驱动器会跳过一些脉冲。 这仅在高负载、MODE 连接至 GND (二极管仿真模式)的从器件上发生。
最后一个问题是次谐波振荡、同样是直流接近50%且负载较高。 即使 Rslope 更低(当 Vcomp 达到4V 时)、为了避免这种行为、斜率补偿也不起作用。
我怀疑 IC 损坏、未将外露焊盘连接到 GND 或主从之间的大 COMP 环路。 有人可以帮您解决这个问题吗?
谢谢你
Karel