This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:顶部 MOSFET 开关、断续模式过流保护、次谐波振荡

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013375/lm5122-top-mosfet-switching-hiccup-mode-overlaod-protection-sub-harmonic-oscillation

器件型号:LM5122

您好!

我构建了两相1.5 kW 升压电路。 VIN、TYP = 44V、Vout= 60V。所有组件均根据数据表仔细计算。

当输入电压降至33V 时、过载保护会禁用电路。 当直流电接近50%时、似乎会发生这种情况。 Vres 电压(20引脚封装的引脚14)在无负载的情况下约为0.7V、然后随着负载的上升和下降而变化、在大约20A 时、它达到1、2V 并停止工作。 在正常运行期间、我希望 Vres=0V、但在数据表中没有找到任何值。

在接近50%的直流电下也会出现另一个问题-底部 MOSFET 会正确切换、而顶部 MOSFET 的驱动器会跳过一些脉冲。 这仅在高负载、MODE 连接至 GND (二极管仿真模式)的从器件上发生。

最后一个问题是次谐波振荡、同样是直流接近50%且负载较高。 即使 Rslope 更低(当 Vcomp 达到4V 时)、为了避免这种行为、斜率补偿也不起作用。

我怀疑 IC 损坏、未将外露焊盘连接到 GND 或主从之间的大 COMP 环路。 有人可以帮您解决这个问题吗?

谢谢你
Karel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以分享您的 SCH 吗?  您可以先确认两点:

    1)LM5122数据表7.4.3介绍了如何设置斜率补偿、 请检查设计是否满足要求。 需要检查最坏情况。

    下面是数据表链接。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5122.pdf

    2)请检查反馈环路。 您可以 增加 Ccomp tenfold 并降低 Rcomp 十倍。 这可以提高反馈稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我无法披露原理图、

    计算斜坡补偿电阻器(以及其他组件)、然后按照第一个帖子中的说明进行降低。 这不奏效。

    此外、当直流电接近50%时、Rcomp 和 Ccomp 的变化只会略微改变输出电压稳定性。

    我感兴趣的是正常运行时的 Cres 电压、DS 中没有详细说明。 我只 µA 大约5 μ A 的灌电流、因此我预期为0V、这与实际情况相去甚远。

    顶部 MOSFET 栅极信号的随机跳跃似乎是随机触发的二极管仿真模式、但这不应在满载时发生?

    谢谢你

    Karel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karel、

    根据您的描述、环路似乎不稳定。  在低电压?下、您能否检查输入电压是否稳定、输入电压越低、输入电源面临的挑战就越大。 关于 CSP 和 CSn 的另一个建议、检查这两个引脚上的任何噪声、您可以在该引脚上添加一个电容。

    关于 Cres、您意味着 res 引脚电压吗? 如果是、则 DS Item 7.4.3,I 中的更详细信息还会在 EVM 板上测试电源正常工作时的电压接近0V。

    关于 二极管仿真模式、这种电感器和负载中的基极、如果电源没有负电流、则不应进入二极管模式。  当然、在满负载情况下、较小的电感不会进入二极管模式。

    谢谢你。

    德传