This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619E:VBUS 连接/断开事件时 VSYS 振铃

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24259, BQ25619E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012302/bq25619e-vsys-ringing-when-vbus-connect-disconnect-event

器件型号:BQ25619E
主题中讨论的其他器件:BQ24259

大家好、我使用的 bq25619E 有问题、因为 bq24259的更多可用替代产品在相同的电路板和拓扑中工作非常出色。 当 VBUS 被连接或断开时、我在欠压时使 MCU 复位。 BQ 寄存器按屏幕显示。 VSYS IN 位于 VBUS 断开期间封闭的示波器上。 并附上 PCB 布局和原理图。 任何错误的想法都是值得欢迎的。

谢谢、Jiri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    VBUS 断开时 VSYS 的波形是否共享? 它会在每次断开连接或 VBUS 断开时发出脉冲?

    您能否与 VBUS、VSYS 和 VBAT 共享示波器捕获、以便我们更好地了解测试?

    我还建议添加一些较低电容的电容器、以滤除一些高频噪声。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    请参阅下面的波形。 迹线具有偏移、使其更清晰。 黄色 VBUS (偏移0)、蓝色 VSYS (偏移-1V)、紫色 VBAT (偏移+1V)。

    所有连接事件都带有放电电电容。 交流适配器、电缆和 PC 主机与顺利通过 bq24259测试相同。 交流适配器为5V/1.2A Sunny SYS1421-0605-W2E。

    交流适配器连接:

    缩放 区域1

    缩放 区域2.

    缩放 区域3.

    缩放 区域4.

    PC USB 连接:

    在上升沿缩放:

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下波形是连接和充电时的波形。

    交流:

    PC USB:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅在未连接电池的情况下才可以复制原始波形、如下所示:

    缩小、在 VBUS 电容上升后、典型电容泵回是观测器、这是正常的。  

    100nF 和1nF 并联到 VBUS 和 VSYS、交流连接。

    缩放1

    缩放2

    缩放3,这应该是导致 MCU 复位/欠压的最重要事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    感谢您提供的更多信息、因为它仅在电池未连接时发生、我认为您需要禁用充电以停止该行为。 您可以在此主题上找到相关说明: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875388/faq-bq24190-bq2419x-bq2429x-faqs

    这是常见问题解答中的第一个。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、只有 /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/SCN15-no-batt.PNG

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/SCN17-no-batt2.PNG

    没有电池、因此添加了以使测量完成。

    所有其他测量都是使用连接的电池进行的。 电池重新启动事件。 测试完成后、电池充电至大约4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    如果您在靠近 IC 的位置增加 VBUS 和 VBAT 上的电容、问题是否仍然存在? 您确定这不是由所使用的交流适配器引起的、会导致噪声传播吗?

    在不使用电池的情况下发送的屏幕截图肯定是由于 BAT 引脚上的电容充电/放电时的再充电电压阈值。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的提示、说实话、我对交流噪声感到惊讶、这款电源在正常条件下非常平稳。 我将在14天后进行更多的输入滤波测试、因为我现在是在节假日。 您将不断了解最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    没问题、如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Wyatt Keller