Other Parts Discussed in Thread: BQ24259, BQ25619E
主题中讨论的其他器件:BQ24259、
大家好、我使用的 bq25619E 有问题、因为 bq24259的更多可用替代产品在相同的电路板和拓扑中工作非常出色。 当 VBUS 被连接或断开时、我在欠压时使 MCU 复位。 BQ 寄存器按屏幕显示。 VSYS IN 位于 VBUS 断开期间封闭的示波器上。 并附上 PCB 布局和原理图。 任何错误的想法都是值得欢迎的。



谢谢、Jiri。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ24259, BQ25619E
大家好、我使用的 bq25619E 有问题、因为 bq24259的更多可用替代产品在相同的电路板和拓扑中工作非常出色。 当 VBUS 被连接或断开时、我在欠压时使 MCU 复位。 BQ 寄存器按屏幕显示。 VSYS IN 位于 VBUS 断开期间封闭的示波器上。 并附上 PCB 布局和原理图。 任何错误的想法都是值得欢迎的。



谢谢、Jiri。
您好、Wyatt、
请参阅下面的波形。 迹线具有偏移、使其更清晰。 黄色 VBUS (偏移0)、蓝色 VSYS (偏移-1V)、紫色 VBAT (偏移+1V)。
所有连接事件都带有放电电电容。 交流适配器、电缆和 PC 主机与顺利通过 bq24259测试相同。 交流适配器为5V/1.2A Sunny SYS1421-0605-W2E。
交流适配器连接:

缩放 区域1
缩放 区域2.
缩放 区域3.
缩放 区域4.
PC USB 连接:
在上升沿缩放:
谢谢你。
您好、Jiri、
感谢您提供的更多信息、因为它仅在电池未连接时发生、我认为您需要禁用充电以停止该行为。 您可以在此主题上找到相关说明: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875388/faq-bq24190-bq2419x-bq2429x-faqs
这是常见问题解答中的第一个。
此致、
Wyatt Keller
和
没有电池、因此添加了以使测量完成。
所有其他测量都是使用连接的电池进行的。 电池重新启动事件。 测试完成后、电池充电至大约4V。