This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:是否有任何方法可以使用感应电阻器感应 FET 源极侧的每个电感器电流?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012624/ucc28070-is-there-any-way-to-sense-each-inductor-current-at-fet-source-side-using-a-sense-resistor

器件型号:UCC28070

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 UCC28070用于其新电源模块的 PFC 部分。

 此外、它们还将使用 SiC 模块来开关 FET 和整流器二极管。  

 但内部 FET 漏极 在内部连接到整流器二极管的阳极。

 因此、不能在 整流器二极管的 FET 漏极侧和阳极侧之间设置电流感应变压器。  

 客户问题如下。

 问: 在 FET 源极侧使用感应电阻器是否有任何方法来感应每个电感器电流?

 请给我回复。  

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    可以将电流感应电阻器放置在控制器的源极侧。

    但您需要特别注意 SiC MOSFET 驱动电路的布局。 并避免从电流感应电阻器到 SiC MOSFET 和 FC 控制器 GDA、GDB 的额外电压。

    此外,如果仅 添加电流感应电阻器,则功率损耗应较高,请确保您可以处理功率损耗并接受效率损耗。

    如果您使用电流感应电阻器+运算放大器来增加 CSA 和 CSB 的信号、效率应该更好。

    请记住、确保电流感应电阻器采样的刻度与电流互感器使用的刻度相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 David:

     非常感谢您的回复。

     我明白了。

     您是否曾见过 FET 源极感应的任何参考电路?

     或者、您是否有关于此类电流感应方式的任何信息?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    有人告诉我、TIDA-0130使用电流电阻器+放大 器解决方案、但我可以在 TI 网站上找到它。

    您可以参阅下面捕获的电流采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 David:

     非常感谢您的回复。

     我明白了。  您的回复对客户和我都很有帮助。

     我将要求他们使用一个模块、该模块的 FET 漏极与整流器二极管的阳极在内部分离。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。