大家好、
我的一位客户正在考虑将 UCC28070用于其新电源模块的 PFC 部分。
此外、它们还将使用 SiC 模块来开关 FET 和整流器二极管。
但内部 FET 漏极 在内部连接到整流器二极管的阳极。
因此、不能在 整流器二极管的 FET 漏极侧和阳极侧之间设置电流感应变压器。
客户问题如下。
问: 在 FET 源极侧使用感应电阻器是否有任何方法来感应每个电感器电流?
请给我回复。
此致、
Kazuya。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的一位客户正在考虑将 UCC28070用于其新电源模块的 PFC 部分。
此外、它们还将使用 SiC 模块来开关 FET 和整流器二极管。
但内部 FET 漏极 在内部连接到整流器二极管的阳极。
因此、不能在 整流器二极管的 FET 漏极侧和阳极侧之间设置电流感应变压器。
客户问题如下。
问: 在 FET 源极侧使用感应电阻器是否有任何方法来感应每个电感器电流?
请给我回复。
此致、
Kazuya。
您好、Kazuya、
可以将电流感应电阻器放置在控制器的源极侧。
但您需要特别注意 SiC MOSFET 驱动电路的布局。 并避免从电流感应电阻器到 SiC MOSFET 和 FC 控制器 GDA、GDB 的额外电压。
此外,如果仅 添加电流感应电阻器,则功率损耗应较高,请确保您可以处理功率损耗并接受效率损耗。
如果您使用电流感应电阻器+运算放大器来增加 CSA 和 CSB 的信号、效率应该更好。
请记住、确保电流感应电阻器采样的刻度与电流互感器使用的刻度相同。