This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS2663电源优先级多路复用器-设置 eFuse2's OVP 阈值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013955/tps2663-tps2663-power-priority-mux---setting-efuse2-s-ovp-threshold

器件型号:TPS2663

您好!

我已经查看了 TPS2663数据表以及应用报告 SLVA811A 使用负载开关和电子保险丝的电源多路复用。

我想知道如何为 eFuse2设置 OVP 阈值。 应用报告简单地说:"请注意、次级电子保险丝 OVP 功能不会因从 dVdt 到 OVP 的源跟随器配置而牺牲。" 但它不会说明它从何处获取 OVP 阈值。 由于只有100k 下拉电阻(R5)、OVP 电压看起来只是接地、无法确定 VIN2是否超过所需的阈值。

如果您将一个额外的 R1 + R2串联电阻器与 DMN62D0U-7并联、则会为 eFuse2创建一个具有所需 OVP 阈值的分压器。

对于我的应用、我要将 OVP 阈值设置为+55V、如果您将 OVP 引脚接地、则该阈值远高于数据表中规定的默认34V。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的支持!

    请使用如下所示的其他电阻 器在第二个通道上设置 OVP。

    此致、Rakesh