This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61390:具有100µV μ A 纹波的 APD 升压转换器是否太好了、不是真的?

Guru**** 2381120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61390, TPS61391
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008050/tps61390-is-an-apd-boost-converter-with-100-v-ripple-too-good-to-be-true

器件型号:TPS61390
主题中讨论的其他器件: TPS61391

我正在尝试为仪表应用的雪崩光电二极管(APD)制作升压转换器。  LT3482数据表 的第一页上有一个显示100µV μ A 纹波的图。  ADI/线性技术不会说电压和电流是多少。   

LT3482 Ripple

  TI 100µA 手册由具有低 APD 偏置电压纹波的 TPS61390升压转换器 Helen Chen 提供、其中显示了 Δ I 输出端5mV 范围内的纹波。   

TPS51390 Ripple

我几乎肯定100µV 太好了、不会成立。   

我的应用用于仪表。  我的 APD 是一个多像素光子计数器(MPPC)、一个封装中的一组触点。  因此我的偏置电流将非常低。  我将尽可能滤除偏置电压。  TI 是否有关于低噪声升压转换器的应用手册、适用于低噪声 APD 应用的 ESP?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    在4mA APD 电流下、TPS61390的 APD 偏置电压纹波小于10mV。 如果偏置电流非常低、则其电压纹波将更低。 我认为、如果不需要采样/保持功能 、TPS61390或 TPS61391最适合您的应用。 您提到的应用手册 我认为最接近应用、有关 APD 电流示例的应用手册 如何使用 TPS61390升压转换器精确地对小 APD 电流进行采样

    此致、

    俞宗怡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是为了快速响应。  为什么 APD 偏置电源具有电流镜输出?  跨阻放大器(蓝色箭头)的全部用途不是将小电流转换为显著的电压摆幅、即检测光电二极管电流?

    Transimpedance Amplifier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Charles、

    电流镜输出引脚用于精确地镜像 小 APD 电流。 两个引脚代表 与 APD 电流成比例的电流比选项 MON1 (4:5)和 MON2 (1:5)、因此通过 MON2引脚的最大采样电流是通过 MON1引脚的最大采样电流的4倍。

    是的、我认为 TIA 的目的是 将小电流转换为 电压以进行初始放大。

    此致、

    俞宗怡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="485606" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008050/tps61390-is-an-apd-boost-converter-with-100-v-ripple-too-good-to-be-true/3726385 #3726385")电流镜输出引脚用于精确地镜像 小 APD 电流。 [/报价]

    这些电流镜的一个特性是引脚上的电压可以存储在内部电容器上、进行缓冲并发送到 VSP 引脚。   

    我仍然不清楚为什么要这样做、而不是从跨阻放大器读取输出。  

    我想您可以使用它来监控偏置电流、但在本例中、您无需在精确的时刻对其进行采样。

    电 µA 镜在从 MONIN 镜像到 APD 的电流之上具有15-25 μ A 的偏置电流。  这种10µA μ A 的不确定性可能很明显、因此即使可以在精确的时间对镜片进行采样、但它们并不是 APD 电流的精确测量。   

    这方面的另一个问题是、数据表中的公式6为什么说"i[short]= 100/R[short]?   

    它不是连接到 MON1的电阻器的函数吗?  该图看起来与 V[MON1]+ V[CE]和 V[ISHORT]进行了比较。  连接到 ISHORT 的电流源的值是多少?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Charles、

    电 流镜输出引脚:有关详细信息、请参阅此应用手册、了解 如何使用 TPS61390升压转换器精确地对小 APD 电流进行采样。 如果无法精确测量输出电流、则可以使用该电流镜引脚进行测量。

    2.我认为该电流取决于外部 电阻器、VCC 是固定的而不是恒定电流源、并将 Ishort_ref 与 Isample 进行比较。 因此、该限制电流为 100/R[短路]。

    此致、

    俞宗怡