主题中讨论的其他器件: TPS61391
我正在尝试为仪表应用的雪崩光电二极管(APD)制作升压转换器。 LT3482数据表 的第一页上有一个显示100µV μ A 纹波的图。 ADI/线性技术不会说电压和电流是多少。
TI 100µA 手册由具有低 APD 偏置电压纹波的 TPS61390升压转换器 Helen Chen 提供、其中显示了 Δ I 输出端5mV 范围内的纹波。
我几乎肯定100µV 太好了、不会成立。
我的应用用于仪表。 我的 APD 是一个多像素光子计数器(MPPC)、一个封装中的一组触点。 因此我的偏置电流将非常低。 我将尽可能滤除偏置电压。 TI 是否有关于低噪声升压转换器的应用手册、适用于低噪声 APD 应用的 ESP?