请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63000 尊敬的 Sirs:
我们希望使用 TPS63000替代竞争产品。
但是、它们的散热焊盘略有不同。

由于它们是 P2P、客户无需修改布局、而是散热焊盘。
如果这4个焊盘未连接到 PGND 以实现 IC 功能和 SMT 工艺、是否存在任何问题?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
很抱歉我的错误! 它是 RT6150A。
随附的数据表。
我还检查了两个散热焊盘尺寸、它们几乎 相同。