This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:TPS63000散热焊盘的不同布局是否存在任何问题?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013459/tps63000-any-issue-for-different-layout-for-thermal-pad-of-tps63000

器件型号:TPS63000

尊敬的 Sirs:

我们希望使用 TPS63000替代竞争产品。

但是、它们的散热焊盘略有不同。

由于它们是 P2P、客户无需修改布局、而是散热焊盘。

如果这4个焊盘未连接到 PGND 以实现 IC 功能和 SMT 工艺、是否存在任何问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

        我无法从 ALLDATASHEET 和 Richtek.com 找到 RT6156A 的数据表。您能向我展示 一下吗?您能帮助检查散热焊盘的尺寸是否与 RT6156A 相同。

       无论如何 ,我认为没有4个电极便不会有问题。 但我 认为  它是否适合 SMT 工艺、由客户决定。  

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    很抱歉我的错误! 它是 RT6150A。

    随附的数据表。

    e2e.ti.com/.../RT6150A.pdf

    我还检查了两个散热焊盘尺寸、它们几乎 相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

      没关系、感谢您考虑使用 TPS63000。

      我有双重检查,我认为 如果使用 DFN3*3包6150是可以的。 希望您的项目进展顺利

    此致

    TAO