This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:用于 Ave 仿真的外部电阻器电流感应

Guru**** 2513305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009640/tps51220a-external-resister-current-sensing-for-ave-simulation

器件型号:TPS51220A

大家好、

我找到了问题。
我的问题是一样的。

您现在是否有用于 Ave 的外部电阻器电流感测模型?

如果您没有它、是否有办法获取它的波特图?

此致、

T.Morimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PSpice 均值模型可用于获取波特图。 TI.com 上提供了 PSpice for TI 软件。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、您的意思有误。  对于使用外部电流感应电阻器的情况、我认为它可以转换为 使用 DCR 感应的条件。

    我稍后会对其进行研究、并为您提供反馈。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢你的答复。

    我已经拥有 PSpice 和 slim157a。

    但我认为 slim157a  是 DCR 电流感应。

    我找不到外部 电阻器电流感应 Ave 模型。

    我想获取外部电阻器电流感应的波特图。

    您知道如何获取它吗?


    谢谢。

    T.Morimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的补充回复。

    我期待您的反馈。

    谢谢。

    T.Morimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我想检查一下:您是否使用了数据表中图47所示的外部电阻器电流感应方法? 或者您没有添加 RC 滤波器、只是将外部电阻器上的电压输入 CSP/CCSN?

    以确保我正确理解您的应用。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我将使用图47方法并 添加 RC 滤波器。

    此外、我想添加 RC 电阻器、如图49所示、用于外部电阻器电流感应。

    (我将添加 Rx、Cx 和 RC 以进行外部电阻器电流感应。)

    谢谢、

    T.Morimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您最初的问题中提到的、我们没有用于外部电阻器感应的平均电流模型、但我想我已经考虑过将外部电阻器感应电路转换为 DCR 感应电路的想法。

    对于外部电阻器感测电路:如果不考虑外部电阻器的 ESL,则外部电阻器上的电压等于 IL*Rs,该值进入 CSP-CSN。 在这里、IL 是电感器电流、Rs 是外部电阻器的电阻。

    如果考虑外部电阻器的 ESL,使用如图47所示的 RC 滤波器,则电压进入 CSP-CN 等于 IL*(s*Lx+Rs)/(sCxRx+1)。 使用公式(18),电压也等于 IL*Rs。

    最重要的是,采用外部电阻器感测方法的 CSP-CSN 电压等于 IL*Rs。

    对于 DCR 感测方法、首先我们可以得到电感器上的电压等于 IL*(SL+DCR)。 进入 CSP-CSN 的电压等于 IL*(SL+DCR)*(RS2||1/SCS)/(RS1+RS2||1/SCS)。 此处"|"表示获得并联阻抗。 简化方程式,我们可以得到电压进入 CSP-CSn= IL*(SL+DCR)*RS2/(RS1+RS2+s*cs*RS1*RS2)。

    如果我们希望 DCR 感应模型可以与外部电阻模型等效,则只需:RS1+RS2=DCR、CS*RS1*RS2=L、RS2=Rs。

    但使用此方法时、外部电阻必须小于 DCR。 与 DCR 相比、您使用的外部电阻是多少?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢你的答复。
    我将使用以下器件。

    L:4.7uH、14.4m Ω
    Rs:5m Ω

    RX:10欧姆
    Cx:470pF
    RC:33 Ω

    我无法详细理解您的建议。
    我应该使用哪些值?
    谢谢、

    T.Morimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息。

    根据我的理解、将参数转换为 PSpice 的 DCR 感应模型后、我认为该值应如下所示:

    RS2=5m Ω。 RS1=13.76m Ω。 CS=0.089H。

    L=4.7uH、DCR=14.4m Ω。

    但是、获取这些值的方法只是基于理论分析。 我将在今天和明天对 EVM 进行一些有关这种方法的验证、以检查精度。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:
    感谢您的参数。
    请让我仔细检查。

    CS=0.089H 是0.089F、对吧?

    您将检查 EVM 的参数、如下所示、对吧?


    L:4.7uH、14.4m Ω

    Rs:5m Ω

    RX:10欧姆
    Cx:470pF
    RC:33 Ω

    谢谢、
    T.Morimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、应为0.089F。

    我想检查 EVM 以验证获取等效参数的方法。 我将看到我是否可以找到类似的组件来执行测试。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:
    感谢你的答复。

    >我只想检查 EVM 以验证获取等效参数的方法。 我将看到我是否可以找到类似的组件来执行测试。

    如果您要将5mohm 和13.76mohm 用作 Rs*作为实际电路,请小心,因为它们太小了。

    谢谢、
    T.Morimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提醒。

    我将在实际电路中使用外部电阻器、并查看波特图是否与理论等效 DCR 仿真结果匹配。

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:
    很抱歉我迟到了。

    我想按如下方式更改参数。
    您能告诉我 DCR Ave 仿真的参数吗?

    L:4.7uH、DCR:14.4m Ω

    Rs:5m Ω

    RX:10欧姆
    Cx:470pF
    RC:10 Ω

    LX (ESL):0H

    我附上图47'作为参考。

    谢谢
    T.Morimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。 实际上、昨天我的基准测试中的方法有一些不匹配。 很抱歉,我的时间刚刚被其他一些紧急支持案件占用,没有时间对此进行进一步检查和研究。

    我想知道您是想使用此类应用的仿真方法、还是只想验证您设计的系统是否稳定。 如果您只是想验证系统是否稳定、您可以先向我介绍系统的原理图和工作条件、我可以在工作台上为您进行类似条件的波特图测试。 这可能会首先消除系统开发中的障碍。 稍后、我将在有时间研究仿真方法后对其进行更新。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的回复。
    请让我连接电路。
    您能告诉我 Ave 仿真的参数吗?

    L1101:4.7uH、DCR=14.4m Ω
    C1127、C1177、C1178 (Cout):所有陶瓷

    然后、我将按如下方式更改该值。

    RC (R1130):33 Ω-> 10 Ω

    我想知道对稳定性的影响。

    谢谢、
    T.Morimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息。 因此、除了所附原理图中的电容器外、输出轨上没有其他电容器、对吧?

    我将在明天(星期六)结束前完成基准测试、并向您提供反馈。

    对于 用于 Ave 仿真的参数、正如我之前提到的、我发现与理论分析结果和预期存在一些不匹配、但我没有足够的时间最近对此进行进一步研究。 在我有一些时间后、我将会对此进行更新、并明确说明这一点。

    首先、让我们重点了解一下这个特定应用的稳定性、我将先在工作台上检查它、并为您提供有关结果的反馈。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    实际上、输出 Rai 上还有一些其他电容器。 但也有 FB 的分离。

    我期待您的反馈。

    谢谢、

    T.Morimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将在完成测试后向您提供反馈。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Morimura、

    我刚刚使用与原理图类似的组件完成了 EVM 的基准测试:

    L=4.7uH、Rdc=13m Ω。

    COUT=247uF、2*100uF+47uF。 我在实验室中没有找到3325 MLCC、因此为了避免电容降级、我只能使用100uF POSCAP。 其 ESR 为18m Ω,可以在环路中产生零点,频率为1/(2*PI*ESR*C)=88kHz。 与 MLCC 解决方案相比、这可能带来更高的相补角。

    CSP~CSn 上的滤波器与您的10 Ω/10 Ω+4.7nF 滤波器相同。

    还会将 COMP 组件调整为与原理图相同的值:3.4k Ω 与1nF 并联。

    这是具有0A 的波特图。

    这里是5A 的波特图。

    我认为应提高相补角以确保稳定性。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    非常感谢您参加基准测试。

    我很抱歉、因为我没有解释"XX"。
    "XX"表示"不安装"。
    C1109是"不安装"。

    您能否按如下所示重新检查参数?
    (关于 Cout、我将按如下方式进行更改。)

    -C1109:无安装
    Cout:47uF (MLCC) x 5件

    如果相位裕度不够、请向我提供应更改哪个参数的建议。


    谢谢、

    T.Morimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 我将再次进行测试、并在明天向您提供反馈。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的回复。

    我期待您的反馈。

    谢谢、

    T.Morimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morimura、

    Andrew 今天将对其进行测试。 将很快向您提供反馈。

    感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Morimura、

    我移除了与 COMP 引脚连接的电容、然后再次测试。 由于235uF (5*47)和247uF (2*100+47)非常接近,所以我没有更改输出电容。

    相补角为73度。 我认为使用提供的 BOM 不会影响稳定性。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    非常感谢您的回答!

    我感到很放松!

    如果可能、您能否提供从外部电阻器感应到 DCR 感应的参数公式?

    谢谢、

    T.Morimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Morimura、

    您是否可以留下您的电子邮件地址或向我发送电子邮件至 andrew-xiong@ti.com ?

    由于我仍然忙于其他一些支持案例、并且没有足够的时间来弄清为什么参数转换公式的仿真结果与实验结果有差异、 我将首先关闭此主题、并在我有时间进行澄清后向您发送有关详细信息的电子邮件。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的回复。

    我的电子邮件地址是 Takaaki.Morimura@sony.com 。

    我很期待您的邮件。

    我将按"这解决了我的问题"。

    谢谢、

    T.Morimura