This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:需要 BQ25713最大输入电流支持、最大 系统负载电流支持和最大 2节电池充电电流详细信息(假设适配器输入= 12V、电池标称电压= 7.4V@6000mAh)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013621/bq25713-need-bq25713-maximum-input-current-support-max-system-load-current-support-and-max-2-cell-battery-charging-current-details-assume-adapter-input-12v-and-battery-nominal-voltage-7-4v-6000mah

器件型号:BQ25713

您好,

我对  BQ25713电池充电器有一些疑问。BQ25713配置为2 节串联电池(2S) ,标称电压=7.4V,最大电池组 电压=8.4V。  选定的电池容量=44.4W (7.4V/6000mAh)。

输入电压12V 和系统负载消耗=25W。  

请告诉我:

BQ25713的最大输入电流是多少    ?它可以支持12V 适配器输入?  

支持      12V 适配器输入的 BQ25713的最大电池充电电流是多少?连接的电池是 容量 为6000mAH 的7.4V 标称锂离子/锂聚合物电池。  假设系统负载电流= 0A  

如果    电池充电电流=0A,BQ25713可以支持的最大系统负载电流是多少(   假设12V 适配器连接到 BQ25713))  

4. BQ25713是否 能够 支持  电池电量耗尽/低电压 状态/预充电状态的系统负载。 (假设12V 适配器连接到 BQ25713)和电池2S )  

如果  2S   电池  处于死区状态或电池 处于低电池电 平状态或电池处于预充电状态、系统负载电压(2S 配置)是多少? (假设12V 适配器连接到 BQ25713)  

6.让我们知道  BQ25713可以从预充电  模式切换到快速充电模式的电池电压电平。  

7. 让我们知道   系统负载电压从哪个电压电平开始跟随 电池电压。 (假设电池状态 为低电量充电并更改为快速充电模式)。  

此致

PSG_4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题深入探讨了系统级性能、为了了解可以从我们的充电器 IC 中提取哪些内容以及多少内容、需要了解电力电子技术。 我建议查阅有关电力电子产品和直流/直流转换器的一些信息。 这不是一个容易回答的问题、因为它取决于布局、FET 选择、热性能、效率等

    要单独回答您的问题、请执行以下操作:

    IINDPM 最大值或最大输入电流环路为6400mA。


    充电电流环路最大值为8128mA。


    3.最大系统负载电流将取决于效率等系统参数。 请参考答案1和我的简介。

    4.是的

    5.可通过 MinSystemVoltage() 寄存器进行调节。 请阅读数据表中的"9.4.1.1采用窄 VDC 架构的系统电压调节"。

    该阈值以  MinSystemVoltage()(0x0D/0x0C)寄存器为基准。 请参阅 EC 表的"预充电至快速充电转换"。

    7.请参阅答案5。 请参阅数据表的第9.4.1.1节。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25713.pdf?ts=1624907523588&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    BQ25713是一 款电力电子控制器、因此您要询问的许多参数取决于您的系统参数。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    我完全了解电池充电器的效率和直流-直流降压输送器原理。

    在这里、我的问题更多是系统级问题、并寻求对少数功能的支持。

    下面我将简化我的问题:

    我们能否使用最高8.4V (或7.4V 标称电压)的2S 电池和8128mA 的电池充电电流来配置 BQ25713。 (假设12V 适配器插入 BQ25713、输入电流配置为6400mA。 还假设效率为95%)

    我们是否可以将任何以下电池组电压(如3.7V (1S)、7.4V (2S)、11.1V (3S)和14.8V)的电池充电电流配置为8128mA? 意味着不受电池组电压的影响?

    此致

    PSG_4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我们假设  输入端为12V@6.4A。 即76.8W。如果我们采用95%的效率、则为76.8W *.95 = 72.96W  
      72.96 W/7.4 V ~ 9.9 A
      72.96W/8.4V ~ 8.7A

    假设您的功率级可以支持热性能、则可以实现。

    2.是的。 充电器将尝试强制您在寄存器中设置的任何电流流经电池。  

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。