您好,
我对 BQ25713电池充电器有一些疑问。BQ25713配置为2 节串联电池(2S) ,标称电压=7.4V,最大电池组 电压=8.4V。 选定的电池容量=44.4W (7.4V/6000mAh)。
输入电压12V 和系统负载消耗=25W。
请告诉我:
BQ25713的最大输入电流是多少 ?它可以支持12V 适配器输入?
支持 12V 适配器输入的 BQ25713的最大电池充电电流是多少?连接的电池是 容量 为6000mAH 的7.4V 标称锂离子/锂聚合物电池。 假设系统负载电流= 0A
如果 电池充电电流=0A,BQ25713可以支持的最大系统负载电流是多少( 假设12V 适配器连接到 BQ25713))
4. BQ25713是否 能够 支持 电池电量耗尽/低电压 状态/预充电状态的系统负载。 (假设12V 适配器连接到 BQ25713)和电池2S )
如果 2S 电池 处于死区状态或电池 处于低电池电 平状态或电池处于预充电状态、系统负载电压(2S 配置)是多少? (假设12V 适配器连接到 BQ25713)
6.让我们知道 BQ25713可以从预充电 模式切换到快速充电模式的电池电压电平。
7. 让我们知道 系统负载电压从哪个电压电平开始跟随 电池电压。 (假设电池状态 为低电量充电并更改为快速充电模式)。
此致
PSG_4