主题中讨论的其他器件:LM5166、
您好!
但是、回到这个问题无法打开上一个主题 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986269/lm3150-lm3150---squeaking-noise
我最终得到了一个从一开始就发出吱吱声的电路板、因此可以对其进行更多测试。

原因似乎确实是开关频率存在相当大的抖动。 在轻负载条件下、该值约为200-300ns、在重负载条件下、该值可达1us。 有些电路板即使在轻负载时也会发出吱声、但在 极高负载时可以听到更高的数量。
我尝试根据参考线程中的建议、通过 C17=1nF 来调整 III 类纹波网络、情况明显改善、纹波减少到< 500ns、吱吱声消失。
在上一个主题中、Orlando 建议增加 C17、但是否还应调整 R4和 C4? (这是一种继承设计、如果有一些原因、则没有记录)。
我还尝试使用 webench 建议的值- R4=100k、C4=6n8、C17=100pf。 这里的抖动甚至更低、但开关频率从大约200kHz 跃升至275kHz。 它背后的原因是什么?
我知道 SNVA776A、但这似乎并未将 C17值 wrt 至 SW 频率。
谢谢
Petr